This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE6214:详细规格

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1476434/cdce6214-detail-specification

器件型号:CDCE6214

工具与软件:

嗨、团队:

您能否提供该值、并尽量扩展。

平均时钟周期精度(最小值~最大值)[ppm]                   
绝对周期(包括抖动和展频调制)(最小值~最大值)[ns]
周期到周期抖动(最大值)[ps]
峰值周期抖动(最大值)[ps]
抖动相位噪声@500kHz (最大值)[dBc/Hz]
抖动相位噪声@1MHz (最大值)[dBc/Hz]
频率容差(最小值~最大值)[ppm]
^确定性峰峰值抖动@10 μ V (-6) BER (Max)[ps]
峰值相位抖动(最大值)[ps]


最棒的地方
转至



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    转至、

    我会和设计团队核实、明天再给您回复。

    此致!

    CRIS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Goto:

    当 Cris 不在办公室时、我正在支持我。

    在检查设计后、看起来我们没有现成的数据、需要进行示波器测量。

    您能说明一下此数据的紧迫性和时间表吗?

    此致、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jennifer、您好!

    感谢您的答复。
    我知道需要进行测量。

    我将确认咨询背景和紧迫性、并 稍后发布。

    谢谢!
    转至

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Goto:

    谢谢、我会留意您的回复。

    此致、

    Jennifer