This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMC555:如果 LMC555CN/NOPB 可以是 BOM to BOM with NE555P

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: LMC555, NE555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1475295/lmc555-if-lmc555cn-nopb-could-be-bom-to-bom-with-ne555p

器件型号:LMC555
Thread 中讨论的其他器件: NE555

工具与软件:

尊敬的专家:

您可以帮助仔细检查一下是否 LMC555CN/NOPB 也可以是 BOM 到 BOM NE555P  (引脚对引脚和外部电路相同)? 谢谢!

BR、

斯凯拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、斯凯拉、

    引脚和功能相同、但驱动强度和 VCC 范围不同。  两者都具有 PDIP 选项。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    LMC555和 NE555之间的驱动强度有何差异?

    BR、

    斯凯拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    斯凯拉、

    请参阅数据表中的 VOH 和 VOL 规格。 您是否考虑了特定的电源电压和负载?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    电源电压是3.3V、我不确定负载。  

    您可以在此处分享您的见解吗? 谢谢。

    BR、

    斯凯拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    斯凯拉、

    这让我的工作更加轻松。 NE 无法在3.3V 电压下运行、因此 LMC55明显具有更好的输出驱动能力。 NE555不符合标准。  

    LMC555 3.3V 结果将介于1.5V 和5V EC 表结果之间。