This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2485:36位或更高频率分辨率的时钟发生器

Guru**** 2988030 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2485, LMX2491, LMX2571, LMX2820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1476169/lmx2485-36bit-or-higher-frequency-resolution-clock-generator

器件型号:LMX2485
主题中讨论的其他器件: LMX2491、 LMX2571、 LMX2820

工具与软件:

具有较高频率分辨率的器件。

我研究了 LMX2485的频率分辨率、但这不足以实现我的项目。

最小要求是36位。

是否有适合我的应用的建议器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kitamura-San:

    我们没有 PLL/合成器支持36位分辨率。 以下是一些适合您的选项。  

    LMX2491:24位

    LMX2571:24位

    LMX2820:32位

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    感谢您的帮助。

    您的回答对我很有帮助。

    我将考虑系统架构来满足我的要求。

    Toru