This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMKDB1202:LMKDB1202:VDD 电容器

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: LMKDB1202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1476126/lmkdb1202-lmkdb1202-vdd-capacitor

器件型号:LMKDB1202

工具与软件:

多路复用器 LMKDB1202数据表引脚定义未提及哪个引脚需要放置多少个电容器和电阻器。

但是、应用电路文件(下面)显示每个电源组具有一个0.1uF/16V 电容器。 基本物理位置

如有必要、是不是为电源引脚和其他引脚推荐了任何组件、还是仅仅看上图就够了?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lin。  
    请遵循10.3电源建议。  

    此致、  

    Vicente  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vicente  

    除了电源引脚外、其他引脚不需要放置任何元件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、李  
    例如、如果客户不能正常使用默认输出阻抗、Zout 需要有一个外部元件。  
    和 CLK_SEL 一样-我不确定我是否理解您的问题、您能否详细说明?  

    此致、  

    Vicente