This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572LPEVM:了解是否可以实现超过10MHz 的斜坡信号带宽。

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2572LPEVM, LMX2491

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1476811/lmx2572lpevm-understand-if-its-possible-to-achieve-bandwidth-greater-than-just-10mhz-for-ramp-signal

器件型号:LMX2572LPEVM
主题中讨论的其他器件: LMX2491

工具与软件:

大家好!  

我正在尝试使用 LMX2572LPEVM 来生成斜坡、从而获得尽可能大的带宽。 我将进入自动斜坡、我们想生成100MHz 带宽的线性调频脉冲信号。 我明白、出于某种原因、VCO 在每个10MHz 之后进行校准、这就是我们得到多音响应的原因。 我知道100MHz 的问题太多了、因此我们更改了系统参数、并且在带宽降低的情况下没问题。 现在、我将尝试最大化最大值 限制我可以拉伸而不会影响信号完整性。

在附带说明中:我看到、在 VCO 校准期间(我们启用了输出静音)、增加线性调频脉冲持续时间会降低输出中的功率损耗、从而使我们的响应更平坦、而不是多音调导致的明显峰值。 但是、将持续时间延长至超过某个值会影响我们的系统性能。  

因此、对于如何实现高达50MHz 最小带宽的任何建议都将非常有帮助。

提前感谢、

此致、

Amrita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amrita:

    如果您在谈论50MHz VCO 频率变化、您可以尝试不经过校准的自动斜坡、这将为您提供线性斜坡。 但是、您需要根据不同的条件进行仔细的测试、以确保其始终如一地工作。  

    如果 VCO 频率变化大于50MHz、则必须进行校准。

    您可以考虑使用 LMX2491 +外部 VCO、然后您可以获得100MHz 斜坡带宽(如果 VCO 支持)。