This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572EVM:最大 自动/手动斜坡模式下可实现的带宽

Guru**** 2851820 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1476505/lmx2572evm-max-achievable-bandwidth-in-automatic-manual-ramping-mode

器件型号:LMX2572EVM

工具与软件:

尊敬的 Noel:  

那么、可实现的最大斜坡带宽是多少?您能说明决定带宽的参数吗?

此致、

Amrita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amrita:

    如数据表中所示、斩波是由 RAMP_INC (以频率为单位)和相位检测器频率决定的。

    此斜率表示斜坡引擎的性能。 实际性能受环路带宽限制、更高的斜率需要更宽的环路带宽。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我正在了解 LMX 板、需要再澄清一下。



    上面突出显示的 delta f 是否与环路滤波器带宽相关、以及我们如何设置 FTH ...它基于什么?

    谢谢。

    此致、  

    Amrita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amrita:

    假设您希望器件斜升100µs 中的50MHz、而 FPD 为100MHz。

    频率将在每个 FPD 周期递增、即0.01µs。  

    您所需的斜坡时间为100µs、共有100/0.01 = 10000斜坡。 (RAMP_LEN)

    每个斜坡将更改50m /10000 = 5kHz (Δ f)