This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX1204:SYSREFREQ_P/N 输入

Guru**** 2542210 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX1204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1475300/lmx1204-sysrefreq_p-n-input

器件型号:LMX1204

工具与软件:

您好!

我将在新设计中使用 LMX1204元件、需要以1.2V LVDS 共模模式向 SYSREF_REQ 引脚提供信号。 我是否可以依赖元件内部提供的内部100欧姆端接、或者是否需要外部端接? 如果是、我希望提供一个有关如何正确实施的示例。

非常感谢您的帮助。
Asaf Barom。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Asaf:

    我将能够在明天提供回复。

    谢谢!

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Asaf:

    应能够依靠 SYSREFREQ 输入的内部100欧姆端接。 从技术角度而言、每个输入的端接为共模电压的50欧姆、但这与100欧姆差分端接相同。  

    谢谢!

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢 Michael。

    您是否拥有用于此案例的设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Asaf:  
    您使用的设计意味着什么?  
    我不关注。  

    SYSREFREQ 引脚本身已经在内部具有端接、因此无需外部端接。  

    此致、  

    Vicente  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!