This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] NA555:NA555计时器未通过现场 ICT 测试

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: NA555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1478956/na555-na555-timer-failed-ict-test-on-site

部件号:NA555

工具与软件:

尊敬的 TI 员工:

在当前生产的产品中、我们有关于电阻器 R0402的问题、用于我们产品之一的 ICT 测试测量:

上限: 2.6780k Ω

测量值:2.7335千欧

下限:2.5220千欧

 

Golden Sample 会显示以下值:

上限: 2.6780k Ω

测量值:2.6297千欧

下限:2.5220千欧

 

此问题的根本原因是 NA555。 因为在交叉检查后(更换合格产品和不合格产品之间的组件 NA555)、错误的测量值移动到先前具有"通过"结果的产品上。

电阻器(3、6k)与 NA555上的 CONT (引脚5)和 GND (引脚1)并联、这会影响电阻器测量。  

我们测量此引脚之间的电阻、并具有以下值:

适用于良好元件-> 9、5k Ω

对于"不良"元件-> 11、04k Ω

良好的组件 MPN:NA555 TI45M ASVT

组件 MPN 错误:NA555 TI49M aggr

您能否为我提供支持、帮助我解释一下这两个差异、或者制造元件的位置是否会影响电阻?  

非常感谢您提前提供的支持、

此致、

Hamed Ba Alawi。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hamed、

    这是正常工艺变化、三个内部电阻器在数据表中没有电阻范围规格。 它们只需要相互匹配。  

    为什么 CONT 引脚上有电阻器?