This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK5B33216:创建 TCS 配置文件

Guru**** 2867100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1479342/lmk5b33216-tcs-config-file-creation

器件型号:LMK5B33216

工具与软件:

尊敬的应用团队:

我的一位客户要求提供 .tcs 配置文件、其中包含与下面模板对应的设置。 我们可以分享这个吗?

输入:(2)来自不同来源的1PPS 输入(预配置 即非实时切换)

输出1、2:清除抖动1PPS

产出3、4:有纪律的10MHz

零延迟模式输出相对于输入:是。 PPS 输出和输入与10MHz 上升沿之间需要零延迟才能与1PPS 保持同步

此致!

Camilo