This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCM7005:(5962-0723001VXC)动态电容

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCM7005

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1473435/cdcm7005-5962-0723001vxc-dynamic-capacitance

器件型号:CDCM7005

工具与软件:

您好!

此器件 5962-0723001VXC 是否具有动态电容(CPD)?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    从 CDCM7005数据表可以看出、PRI_REF 和 SEC_REF 引脚上的输入电容通常约为2.7pF、而对于 VCXO_IN 引脚、输入电容大约为1.5pF。 如果这是您要找的、请告诉我。  

    此致、  

    Connor  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Connor:

    如果您可以提供更多信息、CPD 是器件的寄生电容、通常按通道或按总器件定义。 我们缺少 该器件用于计算动态功率的内部/寄生电容、因此我们想看看这是否是您为此器件规定的值。

    感谢您的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    遗憾的是、我们通常不会指定时钟器件的动态电容值。 只是为了确认、您是否在寻找器件输入端或输出端的动态电容? 除了 数据表中列出的典型输入/输出电容值之外、每个引脚的内部电容以及封装的寄生电容都将在 IBIS 模型中的产品页面 https://www.ti.com/product/CDCM7005#design-tools-simulation 上的"设计工具和仿真"选项卡下提供 

    数据表中的图1-4也可能有助于估算不同输出配置和频率条件下的功耗。  

    此致、  

    Connor  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您到目前为止的帮助。 实际上、我们正在寻找器件本身的总内部寄生电容。 我们拥有计算负载动态电流所需的一切资源。 只是为了确认一下--您没有设备  CDCM7005的总动态电容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以确认、我们没有此器件的总动态电容的规格。 如果我还有其他需要帮助的地方、请告诉我。  

    此致、  

    Connor