This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDC339:CDC339的 ESD

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1476329/cdc339-esd-of-cdc339

器件型号:CDC339

工具与软件:

大家好、团队成员:  

正在查找该器件的 ESD 详细信息。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:  
    这是一款非常旧的器件。  
    遗憾的是、我没有看到任何数据。  
    说明摘要状态是指 DS、但 DS 没有任何信息。  

    此致、  

    Vicente  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。

    我们是否有方法可以指导客户针对此器件进行 ESD 控制? 还需要检查理想的贮存温度。 谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:  

    很遗憾、正如 Vicente 所提到的、这是一个旧器件、因此我们没有可用的 ESD 信息。 存储温度范围为-65C 至+150C。 如果您有任何其他问题、请告诉我。   

    此致、  

    Connor