This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCS503:禁用时的器件电源电流

Guru**** 2904510 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCS503

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1476665/cdcs503-device-supply-current-when-outpust-diabled

器件型号:CDCS503

工具与软件:

您好!

我想在我的电路中使用该时钟倍频器。

我的电源电压为 V_DD=3.3V。

根据产品说明书、我知道其工作时的电源电流大小、并输出时钟信号(OE 输入为高电平)。  

 OE 输入为低电平时、I_DD 电源电流为多少? (即 SHDN 模式、OUT 引脚处于 tri 状态)

谢谢!

Ziv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ziv:  

    请参阅以下片段。  


    此致、  

    Vicente  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。

    我需要具体了解我的电源电压的 I_DD 电流消耗,在您提供的代码片段中,它只显示 I_OZ (来自 CDCS503的输出电流,而不是它的电流消耗),在哪里可以找到 I_DD?

    Ziv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Siv、  

    很抱歉这里的响应延迟了。 遗憾的是、我们没有任何有关禁用输出时器件电流消耗的数据。 根据数据表中图1的趋势、我估计静态电流消耗 在5 -10mA 范围内、但我没有确切的数字。 如果您有任何其他问题、请告诉我。  

    此致、  

    Connor