This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820:输出信号的极低功耗水平

Guru**** 2803015 points

Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY, LMX2820, LMX2820EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1478636/lmx2820-very-low-power-levels-for-the-output-signals

器件型号:LMX2820
主题中讨论的其他器件:USB2ANY、、、

工具与软件:

您好!

最近、我设计了一个包含3个 LMX2820 IC 的定制 PCB、以便同时生成3种输出频率:325,650和1300 MHz。 参考信号(162.5mH 7dBm)从外部信号发生器施加、并通过电源分配器分配到3个 OSCin_P 引脚。 我还使用了具有 LMX2820EVM 和 USB2ANY 的 TICS Pro 软件来设置 PLL (VCO、分频器、乘法器、电荷泵电流、输出功率级别、 等等)。 微控制器的 C 代码中实现了123个寄存器的导出寄存器映射、可通过3条独立的 SPI 总线驱动 LMX2820。 我的定制硬件缺少以下几点:
1.静音引脚未短接至 GND -我必须在 PCBA 上执行此操作。 我还将 PINMUTE_POL 设置为高电平有效。

2. RFOUTA_P 和_N 输出信号需要交流耦合100nF 电容—我忘记在设计中添加它们了。 我已经切断了铜轨并将一个覆盖走线和组装所需串联电容器的阻焊层撕裂。

执行第1个修复后、我能够将所有3个 PLL 锁定在指定的频率-使用频谱分析仪进行了验证。
RFOUTA_P 和_N 输出信号通过平衡-非平衡变压器 TCM2-43X+ RF 变压器转换为单端信号(3dB 安装损耗)。

主要问题在于输出信号(输出信号、即 SMA 输出端的信号)的功率级别325 MHz -17.5dBm、650 MHz -20.1dBm 和1300 MHz -23.2dBm。 我预计输出信号的功率级别在6dBm 到7dBm 之间(支架 在 TICS PRO 中、POWER 的值为7)。 执行第2个修复步骤之前和之后、这些输出功率级别相同。 之后、我还 移除了 C26和 C27 0.5 pF 电容器、以查看输出信号的功率级别是否会提高。 遗憾的是、功率输出电平仍然相同。

我进行了一项简单的测试:为了打开射频变压器电路、已垂直安装 FIX 2的交流耦合电容器。 一个100欧姆端接电阻器已从另一侧装配到电容器。 我已经使用连接到频谱分析仪的宽带差分探针测量了电阻器上的电压。 结果:1300 MHz 时峰值为-26dBm。 此测试让我确信变压器电路不是问题、并且低功率级别必须来自 PLL IC。

我看到两个可能的原因:a)我设置了错误的寄存器映射。 b)在进行2号修复之前的前几次测试中、由于缺少交流耦合电容器、PLL IC 可能会损坏。

我在附件中发送了325,650和1300 MHz 的寄存器映射- IT 支持如果您发现寄存器值有任何问题、请回答。 我还发送了一个包含 LMX2820电路的屏幕-可能是原理图中隐藏了一个问题。

e2e.ti.com/.../Register_5F00_Maps.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albert:

    基准时钟频率是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    参考时钟频率为162.5 MHz。 信号从外部发生器施加、功率级别为7dBm。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albert:

    我检查了您的325MHz 配置、正确。

    您的原理图基本很好、除了如前所述、MUTE 引脚未拉低并且射频输出引脚未交流耦合。

    仅供参考、当评估板输出为325MHz 时、功率设置为7、RFout 引脚的直流电压为2.05V。 希望这些信息可以帮助您确定您的器件是否已损坏。