This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL5111:长时间555计时器替代。 3分钟、17分钟关闭。

Guru**** 2769525 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1479143/tpl5111-long-duration-555-timer-replacement-3min-on-17min-off

器件型号:TPL5111

工具与软件:

我们的应用具有无法使用启动的长持续开/关计时、而且对于可周期性555计时器来说、使用起来不切实际。 数据表中未清楚说明如何使用单次触发模式。

问题:

1) 1)下面的电路是否会在 U8 DRVn 引脚上创建一个计时为3分钟开启、17分钟关闭的输出?

2) 2) U7 DONE 引脚的反馈是否会从 U7 DRVn 产生良好的触发脉冲?

3) D2的泄漏电流是否会显著影响 U8的导通时间?

4) 4)对于3、FET 驱动器是否会产生更准确的计时?

5)有什么建议更好的设备来完成任务?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我认为这个电路将不起作用、至少、初始状态(Vcc 加电后)是不确定的。  

    我还没有为您提供解决方案、因为所需的时间间隔很长、当然我们可能需要两个计时器来处理计时。 问题是如何 对这些 信号进行序列化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否进一步介绍一下"初始 state...not determinal"?

    数据表简要介绍了单次触发模式下的运行。 方框图或时序图将会非常有用。

    您能否在下面的单次触发模式下确认、更正和展开操作说明?

    1)上电时、在 DLY/mDRV 引脚上对计时电阻器进行采样、以确定时间周期。

        采样需要多长时间?

       采样所用的工艺和电路是什么?

       用于采样的电流电平是多少?

    2) 2)如果引脚 en/引脚 ONES 为低电平、则 DRVn 输出将保持高电平、直到:A) DONE 引脚被设置为高电平或 B)时间周期到期。 没有办法抑制这一第一个周期。

    3) 3)在步骤1中的初始上电采样时间完成后、DLY/mDRV 上的高电平将把 DRVn 引脚设置为高电平、直到满足2中的一个条件。

        是否触发了 DLY/mDRV 信号边沿或电平?

       循环是否立即重新启动、或等待时间期限结束?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    它们是两个独立的振荡器(计时器)、可在不同的时序启动。 电阻读取时间可能不同、因此其中一个将首先置位 DRVn。 因此、您的初始状态不一致。  

    在单次触发模式下、启动期间 DRV 的持续时间取决于 DONE 信号是否存在。

    在单次触发模式下、M_DRV 脉冲有时序要求。

    DRV 由 M_DRV 脉冲的上升沿触发。 计时器在脉冲的下降沿被触发。

    当没有 DONE 信号时、DRV 将 在计时器开始计数后的第二秒返回到低电平 tDRVn。