This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK5B12204:LMK5B12204 PPS 输出

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK05318B, LMK5B12204, LMK05318B-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1479299/lmk5b12204-lmk5b12204-pps-output

器件型号:LMK5B12204
主题中讨论的其他器件:LMK05318B、、 LMK05318B-Q1

工具与软件:

在测试 LMK05318B 且仅需要3个输出时、我考虑使用 LMK5B12204。

除了输出计数外、各个部分似乎相同。  也与引脚兼容。

但是、哪个输出具有额外的输出分频器级2 (如  LMK05318B 的 OUT7)?

 

数据表  LMK05318B-Q1 2024年3月 图7-1显示了"8b× 24b"

数据表 LMK5B12204 2021年1月图9-1仅显示"8-b"输出分频器。

BTW。 寄存器映射 snau256 2020年6月提到了  OUT7_STG2_DIV 和  OUT7_DIV (resp. R64、R65、R66和 R67)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Octo:

    LMK5B12204是 LMK05318B 的4个输出版本。 但是、删除了 OUT7、这意味着 LMK5B12204上没有两个分频器选项。

    感谢您提请我注意 SNAU256拼写错误。 将会在下一个修订版本中删除此符号。

    此致、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jennifer、

    没问题、我使用 LMK05318B-Q1进行 PPS 抖动清除和保持。

    我知道由于8位输出分频器有限、LMK5B12204不支持1Hz 输出频率。

    如果是这种情况、 我找到了一些需要检查的详细信息(SNAS810A–2020年5月–2021年1月修订)

    7.6电气特性

    • 1.8V LVCMOS 输出特性(OUT[4:7])
    • LVCMOS fout 最小值为 1E-6Hz

      此致、

      Octo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Octo:

    感谢 您提供的信息。 我们将在数据表中更正它们。

    -Riley