This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05318B:APLLx 锁定检测(/LOL)和 APLLx 数字锁定检测(DLD)之间的差异

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK05318B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1479994/lmk05318b-difference-between-apllx-lock-detect-lol-and-apllx-digital-lock-detect-dld

器件型号:LMK05318B

工具与软件:

大家好、团队成员:

您能否根据 LMK05318B 数据表中的表9-6提供以下状态引脚信号之间的差异?

APLLx 锁定检测(/LOL)

APLLx 数字锁定检测(DLD)

我从另一篇 E2E 文章中看到、DLD 是观察 APLLx 锁定状态的正确设置、但 APLLx 锁定检测是什么?

此致、
Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    我们通常不使用 STATx 引脚来监控 APLL/DPLL 锁定。 这 可以 通过 LOL_PLLx 来实现 APLL 锁定、通过 LOPL_DPLL、LOFL_DPLL DPLL 锁定来完成。

    -Riley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Riley、您好!

    我感到困惑。  见第40页、表9-6。  该表列出了检测到的 APLLx 锁定(/LOL)和 APLLx 数字锁定检测(DLD)作为每个器件块可用的状态引脚信号。

    客户不使用 DPLL、因此他们只是想监控 APLL。

    /LOL 和 DLD 之间的区别是什么?  我找到了另一个 E2E 主题、我们建议使用 DLD 来观察锁定状态。  但我找不到任何关于什么是/LOL 和 DLD 之间的差异的信息。

    此致、
    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    APLLx 锁定检测(/LOL)应该能够监控 PLL 锁定。 但是、我无法找到有关 APLLx 锁定检测(/LOL)和 APLLx 数字锁定检测(DLD)的更多详细信息、这些信息涉及另一个线程。 对此进行实验需要一些时间。

    请建议客户使用以下其他位监控 APLL:

    - LOS_FDET_XO 和 LOS_XO:检查 XO 频率是否 可用。

    -通过用户定义的锁定 ppm 和解锁 ppm 启用 BAW_LOCKDET_EN 以监控 BAW_LOCK 状态。 BAW VCO 为 APLL1。 BAW_LOCK = 1表示 BAW VCO1已锁定。 还可以监控 LOL_PLL1

    对于 APLL2、通过 LOL_PLL2进行监视。

    PLLx_VM_INIT = 1:如果在有效范围内调整 PLL 锁定、则会监控 PLLx 电荷泵电压。

    -Riley