This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2615-SP:动态/输入电容

Guru**** 2552740 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2615-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1475410/lmx2615-sp-dynamic-input-capacitance

器件型号:LMX2615-SP

工具与软件:

LMX2615-SP 器件是否提供输入电容(CI)和动态电容(CPD)?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我假设您在讨论 OSCin 输入。

    我不知道我们有动态电容。 如果我没记错、输入电容就是几个 pF。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    对于延迟、我们深表歉意。  实际上、我们正在寻找器件本身的总内部寄生电容。 只是为了确认、您没有器件 LMX2615-SP 的总动态电容?

    此外、您是否知道数字输入是否有输入电容(Ci)值?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    引脚电容应包含在 IBIS 模型中。

    https://www.ti.com/lit/zip/snam229

    除此之外、我没有任何其他数据。