This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVP111-SP:输入/动态电容

Guru**** 2769555 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCLVP111-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1473365/cdclvp111-sp-input-dynamic-capacitance

器件型号:CDCLVP111-SP

工具与软件:

您好!

我们是否知道 CDCLVP111-SP 器件是否存在可供使用的输入电容(Ci)和动态电容(CPD)?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    请预计在未来1-2天内得到回复。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    根据 CDCLVCP111 IBIS 模型、时钟输入端的输入电容通常约为0.5pF。 如果这是您要找的、请告诉我。  

    此致、  

    Connor  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Connor:

    对延迟响应深表歉意。 真有帮助。 只想确认此部件是否存在可用的动态电容(器件的寄生电容、通常由通道或总器件定义)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    遗憾的是、我们没有该器件的动态电容规格。 如果我还有其他需要帮助的地方、请告诉我。  

    此致、  

    Connor