This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK1D2102:LMK1D2102RGTR

Guru**** 2845830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1482222/lmk1d2102-lmk1d2102rgtr

器件型号:LMK1D2102

工具与软件:

你好。 我正在为测试台设计主板 PCB、我有一个关于 LMK1D2102RGTR 的问题:

我可以按照所附图像中显示的方式控制来自 adio PXIe 仪器的启用信号吗? 我希望它默认使用下拉电阻器连接到 GND (禁用所有输出)、当我希望启用 OUT0和 OUT1时、适配器会将信号"DIO_CLK_EN"设置为3V3 (高电平)。

是这样吗?

非常感谢、

豪尔赫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jorge:

    这应该起作用。 如果 DIO_CLK_EN 的默认状态为 GND、则器件输出将按预期断电。 如果是 Hi-Z 状态、则使能引脚的内部偏置将导致该引脚的电压保持在~0.03V (外部4.7k Ω 下拉电阻和与内部500k Ω 上拉电阻配对的内部320k Ω 下拉电阻将把该引脚拉至0.3* VCC 以下、这意味着它被读取为逻辑低电平)。  

    DIO_CLK_EN 设置为3.3V 后、会启用输出。  

    谢谢!

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的支持 Michael。 与像您这样的人一起,我们将更快地学习和成为经验丰富的专业人士。  

    祝您度过美好的一天!