This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK1D1216:包含 LMK1D1216和 LMK1D1204的时钟树

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK1D1216, LMK1D1204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1481109/lmk1d1216-clock-tree-with-lmk1d1216-and-lmk1d1204

器件型号:LMK1D1216
主题中讨论的其他器件: LMK1D1204

工具与软件:

您好!

我正在研究仪表机箱的时钟分配树。 我先描述一下主要模块、

1) 1)具有干净输出使能功能的精密 LVDS 时钟振荡器(允许打开和关闭无干扰的开关)。 该频率 在30 MHz 附近。

2) LMK1D1216、用于制作 输入时钟的16个副本。

3) 3) LMK1D1204器件的两个级联电平。

简而言之、该树生成256个主输入时钟副本。 请参阅随附的 sketch。

现在、问题来了。  我们要求 、当将主时钟振荡器从关闭状态切换到导通状态时、启用的时钟的第一个边沿 以 较小的偏斜到达所有256个输出。 我们可以承受1000ps 的最大偏斜、因为我们将随后校准输出之间的偏斜、

-您能确认  LMK1D12xx 设备 没有存储器吗? 我们已丢弃了其他时钟缓冲器、其中包括某种用于检测传入时钟是否存在的数字滤波器、因此在启用输入时钟后、会在输出中引入可变的1、2或3周期延迟。 对于这些其他器件、在开始时会滤除一些时钟周期。  但是、接收器(分配树末端的仪器)需要接收所有传入的时钟脉冲并进行计数、256个仪器中的每个仪器都有一个必须全局同步的时间计数器。

-要 估算 256个输出之间的偏斜,如果我对  LMK1D1216 (不同输出之间)和 LMK1D1204的两层(这会导致相邻的部件间偏斜和相同部件输出偏斜)引入的偏斜进行正交求和,是否可以?

感谢您的帮助!

Jose Jimenez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jose:  

    我很快就会给你。

    谢谢!

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Michael、我想说出我的主要问题的另一种方法是、我是否 可以使用 LMK1D12xx 进行数据分发。 这意味着二进制输入流不会被器件改变。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jose:

    您可以使用 LMK1D12xx 进行数据分配。 器件将缓冲您输入的任何内容。 LMK1D12xx 无内存、未应用此类数字滤波器。  

    要估算最坏情况下的偏斜、最好添加正交偏斜。

    谢谢!

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Michael、 这正是我们此应用所需的。