This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMKDB1120:断电容限

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: LMKDB1108, LMKDB1102, LMKDB1112, LMKDB1104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1481844/lmkdb1120-power-down-tolerant

器件型号:LMKDB1120
主题中讨论的其他器件:LMKDB1113LMKDB1112、LMKDB1108、 LMKDB1104、LMKDB1102

工具与软件:

嗨、团队:  

对于以下缓冲器、哪一个可以支持断电容差? PDT 表示断电容差、通常添加到输入引脚。 当 IC 断电并向这些输入引脚施加电压时、缓冲器不会受到影响。

CDCDB2000NPPR
CDCDB803ERSLR
CDCDB803RSLR
LMKDB1113
LMKDB1112
LMKDB1108.
LMKDB1104.
LMKDB1102

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Naizeng、您好!

    LMKDB1112和 LMKDB1113尚未发布。 然而、其他引脚可耐受断电(LMKDB1112和 LMKDB1113在释放时也应可耐受)。 此外、它们每个都具有一个 PWRGD/PWRDN#引脚、该引脚将器件保持在断电状态、直到该引脚从低电平变为高电平(尽管在器件上电时将该引脚接至高电平将使器件正常工作)、并能够在未来的低电平到高电平转换时将器件恢复为断电状态。  

    谢谢!

    Michael