This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05318:LMK05318配置

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1481479/lmk05318-lmk05318-configuration

器件型号:LMK05318

工具与软件:

嗨、团队:

您能否帮助将输入设置更改为确切的38.88MHz 并保留所有其他配置? 或者现在的值最接近呢? 谢谢。

e2e.ti.com/.../05318changeconfig_5F00_0223.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、团队成员:

    客户希望为38.88MHz 输入生成版本。 需要您的支持才能为客户生成新的.hex .EPR 文件。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Victor:

    以下是文件。

    e2e.ti.com/.../38.88M-XO.zip

    -Riley