This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05318B:LMK05318B 与 LMK05318与 EEPROM 编程角度的差异

Guru**** 2807515 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK05318B, LMK05318

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1482300/lmk05318b-lmk05318b-vs-lmk05318-differences-from-eeprom-programming-point-of-view

器件型号:LMK05318B
主题中讨论的其他器件: LMK05318

工具与软件:

您好!

我想  从 EEPROM 编程的角度、向您介绍 LMK05318B 和 LMK05318之间的差异。 我们已对 LMK05318进行编程、现在客户需要对 LMK05318B 进行编程、并且我们想知道我们是否可以使用相同的编程算法。

提前感谢您。

此致、

Frantisek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Frantisek:  

    LMK05318和 LMK05318B 之间的寄存器映射存在一些差异、因此我建议在 TICS Pro 中生成新的寄存器配置。 两个器件的实际 EEPROM 编程序列相同(数据表的第9.5.6节对此进行了描述)。 如果您有任何其他问题、请告诉我。  

    此致、  

    Connor