This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC555:TLC555

Guru**** 2873850 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1482308/tlc555-tlc555

器件型号:TLC555

工具与软件:

我想知道您的批次代码是否因引用 TLC555IDR 的最后三个字母而具有特殊含义。

我们长期使用了很多结束"WDH",最近我们看到很多结束"ML4",这些字母对你意味着什么? (我们使用了4139981WDH 和4762695ML4的批次除外)

谢谢你。

Xindi LIU

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Xindi、您好!

    最后三个字符是 TI 标准器件型号标记:

    "I"表示工业温度范围(-40至+85C)

    "D"表示 SOIC 封装

    "R"表示运输选项(大2.5k 卷带)。

    批次代码的最后三个字母由产品线在内部分配、不公开披露。

    但是、从批次代码可以看出、裸片存在差异。

    TLC555位于 PCN 下以更改芯片。

     产品变更通知(PDF)

    批次代码4139981是具有20多年历史的"经典"LinCMOS 芯片。

    批次代码4762695是新的 RFAB 芯片。

    这样、您就能看到新旧裸片之间的差异。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:TLC555

    工具与软件:

    我想知道您的批次代码是否因引用 TLC555IDR 的最后三个字母而具有特殊含义。

    我们长期使用了很多结束"WDH",最近我们看到很多结束"ML4",这些字母对你意味着什么? (我们使用了4139981WDH 和4762695ML4的批次除外)

    谢谢你。

    Xindi LIU

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xindi:

    我们明天就回来解答大家的这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、你好!  

    感谢您的答复。

    是的、我们的终端客户在使用 RFAB 裸片进行这项新生产时遇到了一些校准问题。 在这一点上、您能帮助吗? 如果是、您可以向我发送电子邮件、请与联系人联系吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我为同一问题创建了2个案例、您的一位同事已经回答了我。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Xindi、您好!

    我向您发送了朋友请求。 接受后、您可以向我发送私人消息。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、你好!  

    那么、批次是否以"WDH"和"WL4"来自同一组装地点?  

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Xindi,

    我正在检查批号。