This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05318BEVM:在 LMK05318BEVM 上使用 TCXO 或 OCXO

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK5B12212, LMK05318BEVM, LMK05318B, LMK05028, LMK5B33216

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1483610/lmk05318bevm-using-tcxo-or-ocxo-on-lmk05318bevm

器件型号:LMK05318BEVM
主题中讨论的其他器件: LMK05318BLMK05028LMK5B33216、LMK5B12212

工具与软件:

你好

我想在  LMK05318BEVM 中实现3环路模式 。 为此、我必须焊接 一个 TCXO、因为 TCXO 或 OCXO 负责频率汇率和稳定性。

所述的要求

但是在 EVM 上、焊接的 XO 的输出端与 TCXO 一起布线到 LMK05318B!的 XO_P 引脚、如 LMK05318B EVM 用户手册第9页的原理图所述:

LMK05318B EVM 用户指南

 在这种情况下、如何使用3环路模式?

第二个问题与 TICS Pro 程序相关。 我在哪里可以使用 REF 旁路多路复用器将输入基准(PRIREF_P)旁路至此程序中的一个输出(OUTx)、而无需手动设置寄存器、我是说使用向导工具?

BR

Zain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zain:

    LMK05318B 仅支持双环路模式。 LMK05028可支持3环路模式。

    对于 LMK05318B 上的双环路模式、您需要断开板载 TCXO 以连接外部 TCXO/OCXO。

    或者、您可以对 XO_P 使用板载 TCXO、对 PRIREF 使用外部 TCXO/OCXO。 这样、当 DPLL 锁定到 PRIREF 时、器件会参考外部 TCXO/OCXO 的频率误差。

    LMK05318B 没有将输入旁路至输出的选项。 如果这用于调试、STATUSx 引脚可以路由输入信号(除以2)。

    我们有 一个先进的器件 LMK5B33216、它可以将 REF 信号直接旁路至 OUTx。 但是、这不是专用的缓冲器器件、因此 OUTx 上的 REFx 会降低性能。

    -Riley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Riley、您好!

    我读出了错误的数据表。 多么愚蠢  

    我仍有一个问题:能否在仅 APLL 模式下使用 DCO 模式?

    在数据表第57页中 、说明了"当 DPLL 锁定时可以启用 DCO 模式(DPLL_FDEV_EN = 1)"意味着正在使用 DPLL。

    我可以通过将 APPL1的输出路由到 DPLL 的 INx 之一 退出自由运行模式或保持模式、并启动获取锁定来解决此问题。

    BR

    Zain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zain:

    DCO 只能与 DPLL 一起使用。

    对于 DPLL 锁定、将 APLL1信号路由到 INx 将会形成闭环 、并且将 不稳定。

    如果您要使用 DCO 模式、有几个选项:

    -让 APLL2参考 XO 来生成输出并路由到 INX。 然后、您或许能够使用 DCO 控制 APLL1输出。 APLL2输出不受影响。

    您也可以直接写入 APLL num 值。 但是在编程时输出可能会中断、并且需要复位才能确保运行。

    - LMK5B12212与 LMK05318B 相似,但有12个输出。 它可以支持 APLL 和 DPLL DCO。 它还可以绕过 XO 和 INx。

    请注意、在 DPLL 模式下、XO 频率必须与 BAW VCO1 2500 MHz 具有非整数关系。

    可以使用 XO 频率、如48 MHz、19.2 MHz 等、但25 MHz 不能与 DPLL 一起使用。

    -Riley