This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:特定频率和低频问题。 其他方面正常工作。

Guru**** 2589035 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1469774/lmx2595-specific-frequency-and-low-frequency-problems-but-otherwise-working

器件型号:LMX2595

工具与软件:

我使用 LMX2595 PLL IC 时遇到问题。 在某些特定单元上、我无法实现大约2.4 GHz (小于250 MHz 带宽)。 我也有一个新问题。

在我的所有新装置上、A 在180 MHz 下无法产生任何频率。 这看起来像是任何需要 SEG3不止一个的通道分频器、它不会输出任何信号。

我们刚刚熟悉了对寄存器的读取、它看起来好像主 PLL 被锁定了。

我们通过 LMK00101SQE 为40 MHz 供电、该变压器通过交流耦合和端接驱动单端至差动变压器(Mini-Circuits TC4-6T-75X)、适用于所有频率、但存在问题。

如有任何帮助、将不胜感激。

Ian Carmack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ian、

     与 TICS Pro 生成的配置相比、您是否交叉检查了寄存器配置是否正确?

    例如:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有使用相同硬件和软件的旧设计。 这对我来说是一个非常奇怪的问题。 此版本的 PCB 中发生了一些更改、我无法在原理图、布局或组件中找到它。 我已经尝试了我能想到的所有东西。 这是硬故障、有一个特定频率(及更低)、LMX 才会停止工作。 以正确操作较旧系统的软件运行。 这是配置文件。 我已经尝试读写寄存器、但这对我们来说是陌生的、所以我不确定我们的做法是否正确、但似乎很多寄存器都是正确的、所以我认为我们已经正确了。

           e2e.ti.com/.../readout_5F00_to_5F00_tI.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ian、

    将我们的评估板与您的配置锁定在150MHz、180MHz 或2.4GHz 没有问题。

    您能否分享您的原理图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.我们可以 在运行完整软件的同时更改寄存器。 我们发现、我们可以对300 MHz 进行编程、这样 IC 就能正常运行。 但是、如果我们将分频值更改为64 (根据表8)、则将失败。 我们可以降低 VCO 以获得150 MHz、但当 SEG3被64分频开启时、它始终失败。 因此、它"看起来"不是特定的频率、而是特定的分频值。

     2.我们对这些 PCB 进行了返修、引脚27 29 33上有10 μ F 电容...) 没有完整的环绕端接(F380J106MMAAH2)。 如果这些没有连接、我就无法进行检查。 是否有一个与分压器相关的特定引脚(尤其是 SEG3)、如果不连接到电容器、会导致分压器发生故障? 哪些引脚与分压器相关(电源、BIAS、GND...)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ian、

    您是否是说、仅当 "旁路"引脚上的电容器未正确连接时才会发生问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否 我只是想说、我看不到这些器件的连接性、想知道在返工期间"如果断开连接"会发生什么情况。

    我一直被困在无法达到64分频的问题上。 在我对整个 IC 进行编程以获得合理除法(这也适用于使用此 IC 的其他设计)之前、我该如何正确运行。 该软件可用于包含2595的其他 PCB。 我们将此部件用于具有相同合成器电路部分(使用相同的串行连接和芯片选择)但在合成器之后具有不同模拟的其他 PCB。 人造光信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ian、

    这些电容器用于内部 LDO、如果它们连接不正确、LDO 输出不稳定或噪声更大。  

    您能否使用更宽的范围来查看是否确实没有信号输出或频率不正确? VCO 是否被锁定? 您可以检查 LD 引脚或读回寄存器 R110[10:9]。  

    也可以尝试编程 R32[6]= 1、然后设置为= 0。 这将重置通道分频器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    某些不工作的系统确实存在频率偏差的问题。 使用327 MHz 代替300 MHz。 通常、当我们回读具有 LD 的寄存器时、它会显示一个锁定值。 此外、并非 MUX OUT 引脚上的多路复用 LD 信号。 这意味着、每次要将寄存器读回更改为 LD 时、我们都必须将 MUXOUT 引脚从读回切换到 LD。 我目前没有办法直观地检查 RD、我必须连接 VOM 或其他东西。

    您能告诉我、 分压器部分有哪些具体的电源和偏置引脚以及任何供电的引脚吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我选择了锁定检测、它表明 PLL 在好频率和坏频率方面都已锁定。 我将使用示波器对其进行检查、以便查看是否会出现干扰。 我看不出有任何下降。 电压低于我想的水平。 该部件能够很好地提供3.3伏电压、但它只能达到2.9伏电压。 我确实连接了一个上拉电阻(3.0千欧)、因此当我们通过串行输出多路复用器时、它不会悬空。 我们遇到了无法管理串行的问题。 MUXOUT 可能没有足够的此电阻驱动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ian、

    无需将 MUXout 更改为 LD 输出、继续将其用作回读输出、然后读取 R110[10:9]用于锁定状态。  

    失败时、请检查

    -如果没有输出或输出频率不正确

    -如果 VCO 被锁定、读取 R110

    -如果 R32[6]可以解决问题

    若要调试:

    -尝试 VCO = 9600MHz、CHDIV = 64 (150MHz 输出)和 CHDIV = 48 (200MHz 输出)

    -尝试 VCO = 7680MHz、CHDIV = 64 (120MHz 输出)和 CHDIV = 48 (160MHz 输出)

    -尝试 VCO = 11200MHz、CHDIV = 64 (175MHz 输出)和 CHDIV = 32 (350MHz 输出)