This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832:LMK04832 CML 输出[直流端接与交流端接

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1483052/lmk04832-lmk04832-cml-output-dc-termination-versus-ac-termination

器件型号:LMK04832

工具与软件:

我正在双环路模式中使用 LMK04832。

1. PLL1参考是100MHz

2. PLL2基准为156.25MHz 外部 VCXO [馈入 OSCin]

3. PLL1 R = 16、PLL1 N = 25

4.目标是运行 PLL2的内部 VCO [VCO1]@ 1.611328125GHz

5. PLL2 R=8、PLL2 Pre-N=5、PLL2 N=33

我想将{2}输出时钟配置为 CML 32mA。

问题1: 这些以1.611328125GHz 频率运行且配置为 CML 32mA 的输出时钟是否来自"偶数"时钟输出引脚或"奇数"时钟输出引脚?

A)。 直流端接分析

VOD = 1660mV [端接50Ohm 上拉至 Vcc]

当 QB ="关闭"时、QA ="打开"

  • VA =+3.3V
  • 32mA 流经50Ohm 电阻器[外部 Rb]设置 VB = 3.3V -[(50Ohm)*(32mA)]= 3.3V - 1.6V = 1.7V

当 QB ="开"时、QA ="关"

  • Vb =+3.3V
  • 32mA 流经50Ohm 电阻器[外部 Ra]设置 VA = 3.3V -[(50Ohm)*(32mA)]= 3.3V - 1.6V = 1.7V

VOD = 1.6V [数据表显示为1600mV];我是 很好 在此计算中!

2. Vod = 1070mV [端接50 Ω 上拉至 Vcc、在负载侧与100 Ω 端接进行交流耦合]

当 QB ="关闭"时、QA ="打开"

  • VA =+3.3V
  • 32mA 以"并联"方式流经50 Ω 电阻器[外部 Rb]、负载[负载= 100 Ω]设置 VB = 3.3V -[(50 Ω|| 100 Ω)*(32mA)]= 2.233V

当 QB ="开"时、QA ="关"

  • Vb =+3.3V
  • 32mA 以"并联"方式流经50 Ω 电阻器[外部 Ra]、负载[负载= 100 Ω]设置 VB = 3.3V -[(50 Ω|| 100 Ω)*(32mA)]= 2.233V

VOD = 1.0667V [数据表显示1070mV];我是 很好 在此计算中!

B)。 交流端接分析

VOD = 550mV 至765mV [直流偏置为68nH 至20Ohm 至 Vcc、在负载侧具有100 Ω 终端的交流耦合]

Z{电感器}@ 0GHz = j * Omega * L = j * 2 * Pi * 0GHz * 68nH = J0欧姆[@ d.c.]

Z{电感器}@ 2.5GHz = j * Omega * L = j * 2 * Pi * 2.5GHz * 68nH = j1068欧姆[@ 2.5GHz]

当 QB ="关闭"时、QA ="打开"

  • VA =+3.3V
  • 32mA 流经与负载[100 Ω]并联的20 Ω+ 68nH 电感器、 设置 VB = 3.3V -[(20 Ω+ J1068)|| 100 Ω)*(32mA)]

我一定是造成某种数学误差、因为当我尝试求解这个方程时、我没有得到 VOD = 765mV [IDL = 1]或 VOD = 550mV [ODL = 1]

问题2: 您能否概述数学步骤以获得 VB = 3.3V -[(20Ohm + j1068)|| 100Ohm]* 32mA = 2.535V [VOD = 765mV]或 VB  = 3.3V -[(20Ohm + j1068)|| 100Ohm]* 32mA = 2.75V [VOD = 550mV]?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的达拉斯:

    问题1:  这些以1.611328125GHz 频率运行且配置为 CML 32mA 的输出时钟是否来自"偶数"时钟输出引脚或"奇数"时钟输出引脚?

    使用 CML 作为输出格式需要旁路模式、这意味着无法使用输出分频器。 此外、只有  偶数  时钟输出引脚可以使用 CML 输出。因此、 可以输出3.22265625GHz、但只能通过 CLKout0/2/4输出...

    问题2:  您能否概述数学步骤以获得 VB = 3.3V -[(20Ohm + j1068)|| 100Ohm]* 32mA = 2.535V [VOD = 765mV]或 VB = 3.3V -[(20Ohm + j1068)|| 100Ohm]* 32mA = 2.75V [VOD = 550mV]?

    我将继续为您验证该计算结果。 目前、我可以告诉您、我不确定与 RL 组合并联的有效负载是100欧姆-至少对于 IDL = 1的情况不是如此。 对于 ODL = 1的情况、该值应接近有效负载。  

    谢谢!

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题: 您是否能够确定串联20 Ω、68nH 上拉至+3.3V 且交流耦合至100 Ω 的 VOD?

    1.对于直流端接情况、"数学"工作原理为[50欧姆上拉至+3.3V 并联100欧姆]:

    A)。 直流偏置为50Ohm 上拉至 Vcc{3.3V}、交流耦合至 RL = 100Ohm

    当 QB ="开"时、QA ="关"

    • VA =+3.3V
    • 32mA 以"并联"方式流经50 Ω 电阻器[外部 Rb]、负载[负载= 100 Ω]设置 VB = 3.3V -[(50 Ω|| 100 Ω)*(32mA)]= 2.233V

    Vod = 1.067V [这是 "同意" 根据数据表 VOD = 1070mV]

    2.用于交流端接案例[@ 2.5GHz]

    如果将50Ohm 上拉电阻替换为20Ohm、再使用68nH、则得到:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的达拉斯:  

    下周我会回答您的问题。

    谢谢!

    Michael