This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04208:将 LMK04208与外部10 MHz 时钟同步

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1483122/lmk04208-synchonizing-lmk04208-with-external-10-mhz-clock

器件型号:LMK04208

工具与软件:

您好!

我有 AMD/Xilinx ZCU111套件、它使用 LMK04208作为时钟抖动清除器、并为 FPGA 和 DAC/ADC 元件提供时钟。 默认情况下、该套件使用 CLKin0通过 ZCU111套件上的 TCXO 12.8 MHz 接收参考时钟。

在我的设置中、我希望将 ZCU111套件与生成10 MHz 基准时钟的外部仪器同步。 为此、我已将 LMK04208配置为使用 CLKin1、并为其提供由 SynthHD Pro v2上的参考时钟生成的单端10 MHz。

https://windfreaktech.com/product/microwave-signal-generator-synthhd-pro/?srsltid=AfmBOoqaq9pyI4V_bpbViqlmfpwHnLon1QZd-1AM_N5Ec2efLQ1pc4JS

这是一个描述来自 SynthHD Pro 的10 MHz 时钟的快照。 在发生器的输出端、我已经添加了直流块+ 3dB 衰减来确保交流耦合并满足摆幅的规格。

这是我在 TICS Pro 中应用以切换到 CLKin10并将系统配置为使用10 MHz 的配置。

从上图可以看出、我将 CLKout5配置为生成40.28 MHz 时钟信号、然后将该时钟馈送到示波器。

为了验证同步、我在10 MHz 的输出端添加了一个双向功率分配器。 我将一个输出馈送到 ZCU111套件、另一个输出馈送到示波器。

在示波器上、我选择了通过10 MHz 馈送的通道作为触发源、但是、我看到触发器不会影响连接到 CLKout5的通道。

这是一个干净的指示、表明输入10 MHz 与40.28 MHz 信号不同步。 以下是来自示波器的快照、包括10 MHz 和40.28 MHz 时钟。

LMK04208的配置中是否缺少任何内容? 是否必须启用额外的旋钮?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当您生成此输出时、Status_LD LED 灯是否亮起? 测量的输出不是参考频率的整数倍、因此它们在示波器上看起来不同步。 但是、只要 LED 指示两个 PLL 的锁定状态为开启、相位就会同步。

    谢谢!

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    感谢您的快速回复。  

    今天、我设法在另一个 ZCU111板上重新做实验、实际上、我可以看到输出时钟(CLKout5)与来自 SynthHD 时钟发生器的参考10 MHz 时钟同步。 我分别将 CLKout5的频率设置为10和20 MHz、以便根据您的建议使其成为基准时钟的整数倍。 以下是快照:

    此示波器中的第三个时钟是 SynthHD 生成的输出纯40 MHz 时钟、您可以看到所有时钟都同步。

    在 ZCU111电路板上、STATUD_LD 引脚连接到 DS45 LED、显示锁定状态。 在我的配置中、LD 输出默认设置、即 PLL1和 PLL2 DLD。 因此即使对于40.28 MHz、LED 也指示它们是相位同步的。 我删除了10 MHz 基准时钟、可以看到 STATUS_LD 关闭。

    但是、对于我原始消息中的第一组测量、事实证明 STATUS_LD 始终位于 ZCU111板上。 无论我提供何种配置、STATUS_LD 始终开启。 这是否意味着 LMK04208出现故障、需要更换?

    我在两个套件上使用相同的软件、并且我可以在 ZCU111电路板上看到 LMK04208发生故障、即使在初始化阶段、STATUS_LD 也始终开启。

    此致、
    哈尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    从听起来的角度来看、您使用的原 LMK04208电路板存在问题。 如果输入基准被移除、STATUS_LD 灯应熄灭。 鉴于相同的配置适用于另一块板、我认为有故障的 LMK04208需要更换。  

    谢谢!

    Michael