This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMKDB1102:10.3电源建议。

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LMKDB1102, LMKDB1202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1483987/lmkdb1102-10-3-power-supply-recommendations

器件型号:LMKDB1102
主题中讨论的其他器件: LMKDB1202

工具与软件:

尊敬的先生:

根据数据表10.3中的电源建议、提到了
LMKDB1102和 LMKDB1202电源引脚电路设计

我们的电源引脚设计(如下图所示)是否可行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    建议在电源轨上添加铁氧体磁珠、以便更好地与开关噪声隔离、但这并不是基本操作所严格要求的。 请注意、过多的电源纹波可能会影响缓冲器输出上的相位噪声性能。  我们建议遵循数据表中的设置以获得理想性能、因为该设置已经过广泛测试。  

    不需要在其他 VDD 引脚上包含2.2 Ω 串联电阻器、但也可以。 将会有较小的压降、但由于 LMKDB1102的电流消耗相对较小(所有输出均启用时均为最大41mA)、因此我预计这不会是个问题。  

    此致、  

    Connor