This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX25412380EVAL:测量设置

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2582, LMX2581, USB2ANY, LMX2541, LMX2581EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1482656/lmx25412380eval-measurement-setup

器件型号:LMX25412380EVAL
主题中讨论的其他器件: USB2ANYLMX2541、LMX2582、 LMX2581EVM、LMX2581

工具与软件:

 嗨、团队:

您能告诉我 LMX25412380EVAL 的测量设置吗?

我的 客户已经拥有 LMX25412380EVAL 和 USB2ANY。

但 从用户指南中可以看出、它需要适配器板。

 评估必须使用适配器板吗?

请告诉我 在没有适配器板的情况下的任何测试方法。

此致、

 伊藤和树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Itoh-San:

    右侧需要适配器板来将 USB2ANY 接口转换为 uWire 接口。

    如果您没有此板、则需要手动连接引脚。

    下面是 USB2ANY 的引脚分配。 例如、将引脚2连接到评估板上的 LE 测试点。  

    BTW、客户为什么选择 LMX2541? 该器件有点旧、他们会考虑使用 LMX2582等较新的器件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    好的、我的客户将手动连接引脚。
    我的客户最初想下单购买 LMX2581EVM、但他放弃了、因为 LT 为~20wks。
    由于他希望在3月底之前完成评估、因此选择了 LMX2541作为权变措施。
    如果有任何类似的产品有更好的价格,他很乐意迁移到替代.

    此致、
    伊藤和树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Itoh-San:

    同样、您可以考虑 LMX2582和 LMX2581。