This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03806:寄存器回读失败

Guru**** 2585395 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK03806, CODELOADER, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1477617/lmk03806-register-readback-fail

器件型号:LMK03806
主题中讨论的其他器件: CODELOADERUSB2ANY

工具与软件:

您好!

LMK03806 EVM 和 GUI 下存在寄存器回读失败问题。

过程如下所示。

1.选择"LMK03806B"

2.选择" 100MHz XO/TCXO Reference"

3. Read All (全部读取)、然后 status0_TP 红色 LED 亮起、显示以下消息

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    如不使用 Codeloader、请使用 TICS Pro GUI: https://www.ti.com/tool/TICSPRO-SW

    这是用于支持我们的时钟器件的最新软件 GUI。

    安装后、您可能会找到 LMK03806B 配置文件、如下所示:

    如果您还有问题、请告诉我

    此致、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jennifer、您好!

    使用 TICS pro 时、发生回读失败。

    要进行选择、请读取寄存器、选中了 Raw Register、但读取按钮未激活。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    您能否说明一下您是如何将器件连接到 PC 的? 需要 USB2ANY。

    如果您有的话、敬请告知: https://www.ti.com/tool/USB2ANY。

    此致、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jennifer、您好!

    我使用的是 TICS pro SW 和 USB2ANY。

    我通过如下所示的连接来测试时钟输出。

    正如 David 所问、"读取操作"图标被禁用、因此很难检查 LMK03806是否工作正常。

    我想知道如何通过读取寄存器来检查接口是否正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JinBae,  

    LMK03806B 配置文件不提供回读。 该软件仅支持只写模式。  

    我在仅 VCO2模式下通过 LMK03806B 电路板成功使用 LMK04806B GUI。 我在此处附加了一个可用作起点的示例寄存器文件。

    e2e.ti.com/.../1172.HexRegisterValues.txt

    谢谢!
    Kadeem