This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05318B:LMK05318B 在更改寄存器后显示杂散

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK05318B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1483013/lmk05318b-lmk05318b-shows-spurious-after-change-registers

器件型号:LMK05318B

工具与软件:

嗨、团队:

配置寄存器后是否需要刷新 LMK05318B? 客户已更改寄存器0x135~0x139、但频谱显示更多杂散。 那么、是否有其他必要的操作来验证寄存器的更改? 或者其他一些关于杂散的建议?

这里是变化前后的频谱。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!  

    寄存器0x135 - 0x139对应于 DPLL REF FB Divider Numerator、如果它们动态更改、可能会导致不可预测的行为。 执行软复位后、该虚假行为是否消失?  

    此致、  

    Connor  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、它们需要更改输出频率(几 Hz 偏移)、因此它们仅更改分频器分子、而不更改输入基准。 但是、与脚本计算相比、更改后的值可能并不是最正确的值、这会导致出现伪影。

    Steve Sun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!  

    如果他们想以较小的步长更改输出频率、建议使用 DCO 特性。 我们在数据表的第9.4.4节中提供了有关这方面的一些详细信息、 可以在 LMK05318B TICS Pro 配置文件的"Advanced -> DCO (高级-> DCO)"页面中配置寄存器。  

    此致、  

    Connor  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Connor:

    为什么我不能在 TICS Pro 中更改 DPLL LBW 目标的值。 我找不到更改该值的寄存器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您应该能够更新 DPLL LBW 目标频率、然后在点击"Run Script"后、您应该会看到实际值更新为接近目标值。 有多个与 DPLL 滤波器设置相关的寄存器。 设置这些寄存器的计算并不简单、因此需要使用 MATLAB 脚本。 如果这有帮助、请告诉我。  

    此致、  

    Connor  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Connor:

    由于 计算这些值并不容易、如果可以通过 PLLATINUMSIM-SW 应用软件和框架|德州仪器 TI.com.cn?来模拟这些参数

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!  

    不幸的是、PLLatinumSim 只能计算模拟环路滤波器参数、而不能计算数字滤波器参数。 TICS Pro 中的 Matlab 脚本是我们支持对 DPLL 滤波器设置进行编程的唯一方法。  

    您能否说明客户正在尝试实现的目标?  

    此致、  

    Connor