This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] NE555:时钟放大器;计时论坛

Guru**** 2794765 points

Other Parts Discussed in Thread: CD4047B, SN74LVC1G123, NE555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1484691/ne555-clock-timing-forum

器件型号:NE555
主题中讨论的其他器件:CD4047BSN74LVC1G123

工具与软件:

我有导通时间1µs 的脉冲信号、想知道是否有办法使用555将此信号更改为1µs 的固定导通时间、如上图所示? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    需要同时导通

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Feng、

    对于1us、输入触发高电平、输入可能长于输出、高电平输出、我建议使用 SN74LVC1G123 (低电压)或 CD4047B (高电压)。

    有关这些产品的帮助、请单击"+提出相关问题"按钮。

    注意:NE555在1us 内过慢、如果输入时间长于输出时间、则需要帮助、并且希望起始输入为低电平。