This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX1204:LOGICCLKOUT 振铃的原因

Guru**** 2825535 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX1204, LMX1204EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1471827/lmx1204-the-reason-for-logicclkout-ringing

器件型号:LMX1204

工具与软件:

尊敬的专家:

我的客户正在评估 LMX1204、有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

——问题

如附加配置所示、LMX1204的 LOGICLKOUT 连接到 FPGA。

观察 FPGA 端的 LOGICLKOUT 波形时、会观察到大的振铃。

-将 LOGICLKOUT 和 LOGISYSREFOUT 的输出格式设置为 LVDS。

-通过直流耦合连接到 FPGA (直接连接)。

-在100Ω 端(接收端)安装一个 FPGA 端接电阻器。

观察 FPGA 末端的 LOGICLKOUT 波形时、会发生如下所示的振铃。

问题1:

根据 LMX1204EVM 用户指南中的电路图

输出通过交流耦合(0.1uF)输出到 SMA 连接器。

LVDS 输出是否需要交流耦合?

※这是否意味着不能使用直流耦合?

问题2:
如果可以进行直流耦合、仅在接收侧使用100 Ω 终端(如所附图所示)是否足够?

问题3:
据我了解、与 LVDS 输出相关的唯一寄存器设置是输出格式和 Vcm 设置。

是否有任何其他设置需要设置?

我已将配置文件附加到此电子邮件中、因此如果设置中有任何错误、如果您能告诉我、我将不胜感激。

问题4:
如果配置、连接或设置没有问题、您认为引起严重振铃的原因是什么(如附图所示)?

不过、当我修改此配置以使用 LVPECL (交流耦合)时、没有发生振铃、时钟波形也很好、因此我认为印刷电路板上的布线模式不存在问题。

ーーー μ A

感谢您提前提供的大力帮助。

此致、

Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的信一三:

    明天我就能回答你的问题。

    谢谢!

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、新一山、

    Q1:LMX1204的 CLK 输出不应进行直流耦合。 LMX1204EVM 的输出是交流耦合的、因为大多数在射频频率下运行的器件都非常敏感、需要移除直流偏置。 只要频率保持在 RF 范围以下、LOGICLKOUT 信号的交流耦合就应该没有问题。 但是、请尝试我在 Q4中的建议、然后再移除上限。   

    Q2:端接看起来良好、应该正常。

    Q3:我看不到您的配置。 您是否愿意重新安装它以便我可以浏览它?

    Q4:考虑到您使用的是 LVPECL 以及交流耦合电容器、我认为振铃可能是由不适当的输出终端引起的。 根据示波器图片、看起来您只输入一个信号。 您是否有可能将 LOGICLKOUT 的 P 和 N 引脚输入到示波器中并创建一个从其中一个中减去另一个的数学通道? 否则、其中一个输出将具有连接到 GND 的50 Ω 端接电阻、而另一个则不会、这可能会在 LVDS 等闭路驱动格式中导致此类问题。

    需要注意的一点是、如果您决定对 LOGICLKOUT 输出进行直流耦合、则需要将一个发射极电阻器连接到 GND 才能使 LVPECL 正常工作(请参阅数据表第39页的 LOGICLKOUT_FMT 部分)。  

    谢谢!

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    感谢您的答复。

    我附加了文件。

    您能看到并提供建议吗?

    关于 Q3、您可以看到随附的文件吗?

    问题3:
    据我了解、与 LVDS 输出相关的唯一寄存器设置是输出格式和 Vcm 设置。

    是否有任何其他设置需要设置?

    我已将配置文件附加到此电子邮件中、因此如果设置中有任何错误、如果您能告诉我、我将不胜感激。

    e2e.ti.com/.../LMX1204_5F00_ADC2.txt

     

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    新一山市

    明天我将介绍一下您的寄存器配置。 同时、您能否确认测量的信号是否为单端信号? 对 LVDS 输出驱动器的其中一个输出进行单端测量会导致您看到的振铃。 我认为、如果您连接到两个输出并通过平衡-非平衡变压器进行传递、信号将如预期的那样。

    谢谢!

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    我可以得到客户的反馈。

    您能提供建议吗?

    ---

    Q1:LMX1204的 CLK 输出不应采用直流耦合。 LMX1204EVM 的输出是交流耦合的、因为大多数在射频频率下运行的器件都非常敏感、需要移除直流偏置。 只要频率保持在 RF 范围以下、LOGICLKOUT 信号的交流耦合就应该没有问题。 但是、请尝试我在 Q4中的建议、然后再移除上限。   [报价]

    我知道建议使用交流耦合。
    在交流耦合的情况下、我认为需要外部电路来匹配接收侧的 VCM (FPGA、I/O 标准为 LVDS)。
    下图所示的接收侧设置是否正常?

    #Quoted from TI document:SCAA059C"差动 LVPECL、LVDS、HSTL 和 CML 之间的交流耦合"

    Q2:终止看上去一切正常、应该没问题。

    您提到端接没有问题、但通过这种连接(LVDS 输出)、我前几天发送给您的波形产生了大的振铃。

    测量是使用100Ω 端接两端的差分探头进行的、因此我不认为振铃是由+/-信号的不平衡引起的。

    Q3:我看不到您的配置。 您是否愿意重新安装它以便我可以查看它?

    请在确认后与我们分享。

    [报价 userid="566002" url="~/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1471827/lmx1204-the-reason-for-logicclkout-ringing/5650796 #5650796"]Q4:考虑到您使用了 LVPECL 来搭配交流耦合电容、我认为振铃可能是由输出端接不当引起的。 根据示波器图片、看起来您只输入一个信号。 您是否有可能将 LOGICLKOUT 的 P 和 N 引脚输入到示波器中并创建一个从其中一个中减去另一个的数学通道? 否则、其中一个输出的 GND 端接电阻为50欧姆、而另一个输出端接电阻为50欧姆、这可能会导致 LVDS 等闭路驱动格式出现此类问题。[/quote]

    我使用差分探头进行测量。 使用差分探头是否不合适?

    [报价 userid="566002" url="~/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1471827/lmx1204-the-reason-for-logicclkout-ringing/5650796 #5650796"]需要注意的一件事是、如果您决定将 LOGICLKOUT 输出进行直流耦合、那么为了使 LVPECL 正常工作、您需要将一个发射极电阻器连接到 GND (见数据表 LOGICLKOUT_FMT 部分的第39页)。  [报价]

    我想找到一个具有 LVDS 输出的解决方案。

    您可以告知?

    ——

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的信一三:

    我很快就会回答您的问题。

    谢谢!

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的信一三:

    很抱歉出现多个回复、我们必须回复一个内部指标。  

    我不小心误键入了之前。 只要频率保持在射频范围以下、就应该可以对 LOGICLK 输出进行直流耦合。 您已连接的图形应该没有问题。 实际上、我很想知道如果移除交流耦合电容器、输出将如何更改。 您可以尝试一下并向我显示输出吗?

    您能否将完整原理图发送给我、并以.tcs 文件的形式重新发送您的配置文件? 我无法使用您发送给我的文件。  

    谢谢!

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、新一山、

    我已将您的设置融入到实验中、而且我相信我已经重现了您的问题! 当我将预分频值设置为大于1的值(即2或4)并绕过分频器时、我看到了振铃。  

    下图记录了 LOGICLK 的输出外观以及设置。

    在上图中、我已将 LOGICLK 输出分频器配置为输出160 MHz 频率、预分频值为1。 当我将该值更改为2时、会得到以下示波器屏幕截图:

    到目前为止、我的行为符合预期。 但是、当我将设置从"Use Divider"更改为"Bypass Divider"、预分频值为2时、我看到了以下输出:

    当我将预分频值更改为4时、振铃情况变得更糟:

    当我将预分频值更改为1时、振铃减少了:

    我相信、在您的设置中、通过使用分频器(如果您尚未设置)、将预分频器设置为1、并使用更大的分频器值、可以减少振铃。

    谢谢!

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    感谢您的答复。

    我知道预分频器应该为1、并且增加分频器值。

    我将与客户分享这些信息。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    我发送了你的建议,但现象没有改善。

    您能否查看随附的文件和建议?

    e2e.ti.com/.../result0218.pdf

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的信一三:

    我打算在接下来的10天里外出度假。 我将在另一个 AE 中循环以帮助您。  

    谢谢!

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Inoue-San:

    您的配置使用"用户分频器"、应该不会出现振铃问题。

    下面是我的测试数据。

    配置文件。

    e2e.ti.com/.../2867.1204e2e.tcs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    感谢您的答复。

    我理解您无法确认客户设置的输出振铃。

    我将与客户分享。

    我有一个问题、您可以提供建议吗?

    您是否使用 LMX1204EVM 进行了检查?

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Inoue-San:

    我的数据来自 LMX1204EVM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    感谢您的回复、很抱歉耽误您的回复。

    客户理解图案布局可能有问题。

    但是、由于缺少修复时间、他们决定使用 LVPECL 或 CML。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi