This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:无法通过 Parallels 让 MSPEXP430FR2355在 Windows 中的 MacBook 上运行

Guru**** 2961580 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1480596/codecomposer-unable-to-get-mspexp430fr2355-to-work-in-windows-on-macbook-via-parallels

器件型号:CODECOMPOSER
Thread 中讨论的其他器件:MSP-FET

工具与软件:

我成功地让 CCS 通过 Parallels 安装在我的 MacBook 上(必须是 Parallels ,因为我的类需要某些命令,如 UART 传输,不能在本机 Mac 应用中工作)。

但是、我无法使 MSP 设备在应用中工作。 每次我尝试调试代码时、都会看到"No USB FET"(未找到 USB FET)。 即使我在 Parallels 仿真中的 USB 设备下选择了"MSP 工具驱动程序"、也会出现错误消息。

有人可以帮我解决这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [quote userid="644236" url="~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1480596/codecomposer-unable-to-get-mspexp430fr2355-to-work-in-windows-on-macbook-via-parallels 我成功通过 Parallels 在我的 MacBook 上安装了 CCS [/报价]

    请注意、这不是 CCS 官方支持的环境。 因此、我们能够提供的支持将受到限制。

    也就是说、有些人已经在这样的环境中成功地使用了 CCS。 但我记得之前关于 MSP430调试连接问题的报告。

    我想提请支持 MSP430连接的 MSP430专家注意这一主题。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ricky:
    您如何对 MSP430器件进行编程?  您正在使用哪个版本的 MSP-FET?

    此致、

    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ricky:
    请告诉我、您是否可以提供 您所使用的 MSP-FET 模型。  

    此致、

    Diego Abad