This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-EM-CC1354P10:在 CCS v20.1.0中刷写/调试时遇到问题

Guru**** 2897200 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1354P10, Z-STACK, UNIFLASH, CC1352P7, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1486020/lp-em-cc1354p10-problems-flashing-debugging-in-ccs-v20-1-0

器件型号:LP-EM-CC1354P10
主题中讨论的其他器件:CC1354P10Z-STACKUNIFLASHCC1352P7

工具与软件:


我最近换了使用 CCS v20、在大多数情况下、它运行良好、但现在我转换到使用不同的 Launchpad 电路板 LP_EM_CC1354P10_1、在刷写/调试此电路板上的任何示例应用时会遇到问题。

目前使用基于 mcuboot 的示例、但也在一些 Z-stack 应用上进行测试。 我总是会收到以下错误(有时它会比下面显示的第二页更远、但没有错误完成)

  Command=20 -- addr=0x00000800 -- length=0x00000800
File Loader: Memory write failed:   Status 0x000e1400: Target flashloader has not returned any status. Unknown error!
GEL: File: C:\Users\darkx\AppData\Local\Temp\ti_cloud_storage\mcuboot_LP_EM_CC1354P10_1_nortos_ticlang.out: Load failed.

我可以从 Uniflash 快速闪存到该 Launchpad、但这对我的调试没有帮助!  一切都在另一个 Launchpad LP_CC1352P7_4 (在 CCS v20中)上按预期运行。

是否可以使用任何设置或权变措施使此电路板正常工作 CCS v20?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将添加"I get the Seat the same errors"(我在 Linux 和 Windows 上都得到完全相同的错误)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请使用SDK 的发行说明(发行说明)中说明的工具版本。

    如果您使用的是我们最新的 SDK (8.30.01.01)、则应使用 CCS-12.8.0

    暴露依赖性

    SimpleLink 低功耗 F2 SDK 8.30.01.01是使用以下集成开发环境(IDE)和组件在 Windows 主机平台上进行构建和测试的。 使用下面未列出的 IDE 或工具链版本可能会导致与此 SDK 版本的兼容性问题。   有关每个组件支持的代码生成工具、请参阅文档概述中的各个组件版本说明。 CCS Theia 1.5.0不包含此 SDK 所需的 TI Clang v. 3.2.2 LTS。 TI Clang v. 3.2.2 LTS 可单独下载: https://www.ti.com/tool/download/ARM-CGT-CLANG

    • IAR 嵌入式工作平台: EWARM-9.60.2
    • TI Code Composer Studio: CCS-12.8.0
    • CCS Theia: 1.5.0
    • TI ARM Clang 编译器工具:  3.2.LTS
    • XDCTools:  3.62.0.0.15
    • ARM GCC:GCC-ARM-None-eabi-9-2019-Q4-major
    •  适用于 IAR IDE 的 SysConfig 独立工具:  1.1.1.
    • FreeRTOS:202104.00。 请注意、FreeRTOS 源代码现在随 SDK 安装程序一起提供

    • Amazon Sidewalk 示例应使用构建  GCC 12.3.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是一个已知问题、我们正在积极进行修复:

    https://sir.ext.ti.com/jira/browse/EXT_EP-12223

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们对此问题提供了修复、该修复将包含在下一个 CCS 中。 如果您想立即尝试修复、请执行以下操作:

    1) 1)浏览至  \ccs\ccs_base\emulation\drivers

    2)备份或重命名目录中的"tixds510cortexM33.dvr"文件

    3) 3)在上面的位置解压缩下面的 zip 文件

    e2e.ti.com/.../tixds510cortexM33.zip

    请重试 CCS、然后查看问题是否解决。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、 Windows 上的此修复程序。 但我的主要开发环境是 Linux、您是否 也有适用于 Linux 的补丁驱动程序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是 Windows 的文件("libtixds510cortexm33.so")

    e2e.ti.com/.../libtixds510cortexm33.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!