This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF-LAUNCHXL:构建名为"AT_COMMANDS_CC3220SF_LAUNCHXL_FREERTOS_ticlang&quot 的 SDK 工程时出错;

Guru**** 2886930 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1484371/cc3220sf-launchxl-error-when-building-an-sdk-project-called-at_commands_cc3220sf_launchxl_freertos_ticlang

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL
Thread 中讨论的其他器件:CC3220SFSysConfig

工具与软件:

当我尝试使用 名为"AT_COMMANDS_CC3220SF_LAUNCHXL_FREERTOS_ticlang"的 SDK 工程进行构建时遇到许多错误、请查看以下错误。 请指导我解决问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有 FreeRTOS 代码吗? 您应该先将代码下载到您的 PC、然后添加指向该代码的变量。

    可以浏览 SDK 文档下的快速 UG 以了解更多详细信息。

    基本上、您下载包后、需要在  Window > Preferences > Code Composer Studio > Build > Variables > Add 下添加它。

    您应该使用填写变量名称字段  FREERTOS_INSTALL_DIR。

    Shlomi