This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:CCS 12.8.1如何设置和生成.lst、.asm 文件?

Guru**** 2889230 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1352P7, CC2652P7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1487321/codecomposer-ccs-12-8-1-how-to-set-up-and-generate-lst-asm-file

器件型号:CODECOMPOSER
主题中讨论的其他器件:CC2652P7、CC1352P7

工具与软件:

您好!

我无法在"项目属性"中找到用于生成.lst 和.asm 文件的汇编器选项。
您能否提供用于生成.lst 和.asm 文件的配置方法?




此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它通常在 Assembler Options (汇编器选项)下:

    但我看不出这个选项适合您。 屏幕截图中的编译器选项不是我的。 您正在使用哪个版本的 ARM 编译器? 对应哪个器件呢?

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ki:

    编译器版本:TI Clang4.0.2.LTS

    器件:CC1352P7、CC2652P7

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="629117" url="~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1487321/codecomposer-ccs-12-8-1-how-to-set-up-and-generate-lst-asm-file/5713456 #5713456"]编译器版本:TI Clang4.0.2.LTS

    尝试使用-save-temps 选项:

    应使 asm 文件考虑不清楚列表文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ki:

    此选项会保留 asm 文件;但是、仍不会生成列表文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    然而、仍不生成列表文件。

    我将该主题提请编译器专家注意、他们可以进一步提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此选项保留 asm 文件、但仍不生成列表文件。

    在一般情况下、不支持汇编列表文件。

    信息 tiarmclang 使用的是 toolchain、gnu-syntax assembly。  即使如此、仍然可以构建使用较旧的 TI 语法汇编的汇编源文件。  这样的源文件必须使用构建 x ti-asm .  构建该 TI 语法文件时、可以使用选项来生成列表文件  -XTI-汇编器-l .  有关详细信息、请参阅 tiarmclang 在线手册中迁移指南部分的"汇编器选项"页面。

    谢谢。此致、

    -George.