This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:can##39;t 使用 CCS 20.0.2.5创建空工程

Guru**** 2615535 points

Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C123GXL, TM4C123GH6PM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1475504/codecomposer-can-t-create-empty-projects-with-ccs-20-0-2-5

器件型号:CODECOMPOSER
Thread 中讨论的其他器件:TM4C123GH6PM、EK-TM4C123GXL

工具与软件:

我刚阅读了一篇2年前的锁定文章、它询问 CCS Theia 无法创建空项目:e2e.ti.com/.../codecomposer-theia---changing-the-device-target-or-creating-an-empty-project

KI 回复询问如果 SDK 不包含空工程选项、是否应选择恢复空工程。 是的、一个可被配置到任何器件的空白空白项目应该被返回至 CCS。 过去几天,我一直把头靠在墙上,以为我只是错过了一些东西,但不是,它只是不存在。 如果您尝试学习或重新学习该软件、那么让 CCS 发挥作用是非常令人生畏的。 您会认为下载软件、为您所使用的设备选择正确的软件包将允许您即插即用、但却远未实现。

我看到另一个建议、即打开工程的唯一选项是从 SDK 导入现有示例工程、但如果您要覆盖所有内容、这会有什么帮助? 您最终将耗尽要覆盖的示例项目。

自我上一次使用 CCS 是几年前以来、我一直在尝试使用 EK-TM4C123GXL 来重新熟悉 CCS。 该板使用 TM4C123GH6PM、它不为任何项目提供选项。

进入  EK-TM4C123GXL 板时、会弹出一些示例项目、但无法实际启动新项目。

在"Create New Project"中并选择显示在板上的给定示例、每次都会提示我安装 SDK、即使我已经下载/安装 SDK。  

我在"products-discovery-path"中指出了它、其中它不显示为发现的产品。

我知道2.1.4.178甚至不是最新版本,所以我下载2.2.0.295并指出这一点。 在创建项目时、仍然会提示我下载旧版本。 为什么"Create New Project"页面不尝试引用新的 SDK? 它至少出现在 产品发现路径中。  

我是一个损失,只是使这个帖子作为最后的手段 ,希望得到这一工作.

我在安装 CCS 12.8.1时取得了一些成功、但 在几个小时内、每次我打开程序时它都会开始崩溃并变得不可用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、可配置为任何器件的空白空项目应发送回 CCS

    是的、这位于未来 CCS 版本的路线图中。

    现在可以使用项目 CLI 命令作为权变措施: https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide_ccs/ccs_faqs.html#how-do-i-create-a-new-project-from-scratch

    [quote userid="491175" url="~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1475504/codecomposer-can-t-create-empty-projects-with-ccs-20-0-2-5我正在尝试使用 EK-TM4C123GXL 重新熟悉 CCS

    请注意、现在 Tiva 和 CCS 20有很多问题。 TivaWare 本身在元数据方面存在一些问题、会妨碍它正常使用 Resource Explorer。 如果手动安装 TivaWare 并尝试手动导入、则存在未正确导入工程的已知问题。

    计划在月底发布的 CCS 20.1.0版本中解决所有这些问题。 此时将发布新的 TivaWare 版本、该版本可解决元数据问题、CCS 20.1.0将在导入旧的 TivaWare 工程方面进行改进。

    建议等待 CCS 20.1.0。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的响应、我期待 CCS 20.1.0的发布。

    为了说明这一点、是否有一个选项可以在20.1.0中创建一个空项目、或者这是否会继续下去? 如果它进一步下降,是否有什么想法,这将是多长时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    要澄清、是否可以在20.1.0中选择一个空项目、或者这条路是否更远? [报价]

    行驶得更远。

    如果情况更糟、是否有人认为这将持续多长时间?

    暂定为20.2.0(5月底)。

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于我们无法创建空工程、是否有复制/重命名工程的简单方法? 如果是这样、我应手动创建一个空项目、只需不断复制它即可。 我只是不知道如何在 CCS 中重命名工程。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="491175" url="~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1475504/codecomposer-can-t-create-empty-projects-with-ccs-20-0-2-5/5667744 #5667744"]我只不知道如何在 CCS 中重命名该项目一次。  [报价]

    您应该能够在 Explorer 中使用工程上下文菜单中的"rename "选项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="2210" url="~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1475504/codecomposer-can-t-create-empty-projects-with-ccs-20-0-2-5/5663964 #5663964"]

    请注意、现在 Tiva 和 CCS 20有很多问题。 TivaWare 本身在元数据方面存在一些问题、会妨碍它正常使用 Resource Explorer。 如果手动安装 TivaWare 并尝试手动导入、则存在未正确导入工程的已知问题。

    计划在月底发布的 CCS 20.1.0版本中解决所有这些问题。 此时将发布新的 TivaWare 版本、该版本可解决元数据问题、CCS 20.1.0将在导入旧的 TivaWare 工程方面进行改进。

    建议等待 CCS 20.1.0。

    [报价]

    我已安装 CCS 20.1.0、直到遇到我在第一篇文章中提到的相同问题。 仍然无法通过项目向导打开示例项目。 我没有看到任何更改以增加对 TivaWare 的支持。

    是的、可以配置为任何器件的空白空项目应恢复为 CCS

    这似乎不那么简单。 我可以重命名.c 和.h 文件、没有问题、但在复制后立即重命名项目"Folder" 、不是一件简单的事情。 在工程文件夹中、我已经编辑了.project 文件和.cproject 文件来重命名工程、这也改变了 CCS 内的工程("文件夹")名称。 但是、一旦重命名、项目本身就不会进行调试、其他许多事情也会中断。 这种无法创建一个空项目的情况 是一种巨大的疏忽。 是否存在删除的原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="491175" url="~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1475504/codecomposer-can-t-create-empty-projects-with-ccs-20-0-2-5/5716745 #5716745"]我已安装 CCS 20.1.0、直到遇到我在第一篇帖子中提到的同样问题为止。 仍然无法通过项目向导打开示例项目。 我没有看到任何为了获得更多 TivaWare 支持而进行的更改。

    CCS 20.1.0有所改进、但仍然存在一些问题。 请参阅:

    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1487847/ccstudio-ccs-20-1-0-does-not-support-tm4c1294-devices-or-the-ek-tm4c1294xl/5715200#5715200

    缺乏创建空项目的能力 是一种巨大的疏忽。 是否存在删除的原因?

    这不是一个疏忽,但我同意,这是一个不太理想的决定,指导人们使用现有的例子,通过删除的能力从头开始创建新的一个。 我们计划重新添加它。

    谢谢

    Ki