This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:默认项目/工作区路径

Guru**** 2901520 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1482884/codecomposer-default-projects-workspaces-path

器件型号:CODECOMPOSER

工具与软件:

更改默认工作区后、我的新项目仍然保存在其中

config/texas-instruments/ccs/.ccs-server/workspaces/

如何更改默认项目路径?

此外、我不知道项目和文件夹之间的区别-
在某处有一些指导原则?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [quote userid="xxxx37" url="~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1482884/codecomposer-default-projects-workspaces-path config/texas instruments/ccs/.ccs-server/workspaces/

    此位置是工作区元数据位置。 不应该以物理方式将工程导入到该位置。

    您使用的具体 CCS 版本是什么?您要导入什么类型的项目? 它们是自定义工程吗?

    请注意、CCS 20.1.0现已推出。 该版本还包含一些其他工作区修复程序、因此如果不在该版本上、则可以尝试使用。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用的是 v20.1.0.6__1.7.0

    实际上、我的工作区文件和其他项目文件夹都位于我选择的位置。
    如果我执行 File->Import project (我看不到其他将现有 projet 添加到当前工作区的方法)、则"import project"(导入项目)窗口不提供更改目标的方法。 唯一的选择是"将导入的工程复制到:workspace_csstheia"。 即使当前 工作区尚未在 CSS 中打开、也无法将导入的项目添加到当前工作区路径。

    对于"创建新项目"也是如此、其中没有目标文件夹可选。

    在后一种情况下("create project")还有一个错误: 同一个模板不能导入 两次、因为"project name"更改不起作用。 如果我在 sencond 中导入"hello"示例两次、请尝试答案是"名称为 hello"的项目已存在"、即使我已更改了"Project name"字段。
    这也很烦人,因为没有办法创建一个空项目,所以从"你好"模板开始似乎是最实际的方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    他唯一的选择是"将导入的项目复制到:workspace_csstheia"。 即使当前 工作区尚未在 CSS 中打开、也无法将导入的项目添加到当前工作区路径。

    如果 workspace_ccstheia 是正在使用的工作区文件夹、则会将工程添加到当前工作区路径中。 您还可以选择将项目导入到原始位置。

    同样适用于"创建新项目"、其中没有目标文件夹可供选择。

    这是设计使然。 该方法将始终导入到当前工作区文件夹

    在后一种情况下("create project")、还有一个错误: 同一模板不能导入 两次、因为"项目名称"更改不起作用。 [报价]

    是的、这是一个已知问题: https://sir.ext.ti.com/jira/browse/EXT_EP-12242

    我仍在尝试了解如何将项目导入到工作区元数据位置。 您能否共享您正在使用的*。theia-workspace 文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 workspace_ccstheia 是正在使用的工作区文件夹、则会将工程添加到当前工作区路径中。 您还可以选择将项目导入到原始位置。

    否、即使当前打开了另一个工作区、workspace_csstheia 也是唯一的选择。 此外、如果 Chice 只有一个、为什么会有一个选择框?

    这是设计使然。 该方法将始终导入到当前工作区文件夹

    不在我的系统上。

    我仍在尝试了解如何将项目导入到工作区元数据位置。 您能否共享您正在使用的*。theia-workspace 文件?

    没有人。 我试图不使用它,即使 CSS 仍然坚持在我的主文件夹中创建它,这不是我的来源选择。 因此我必须从 workspce_theia 中删除项目(我删除该项目是因为无法更改其路径)、将创建的项目移至目标并将其添加到我的当前工作区、这是令人厌烦的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    否、即使当前打开了另一个工作空间、workspace_csstheia 也是唯一的选择。

    除非工程本身明确添加了此限制、否则通常有两个选择。

    请注意、从"New Project Wizard"或直接从 Resource Explorer 导入工程将始终默认复制到当前的工作区文件夹并且无法更改。

    我觉得您的环境存在一些腐败。 您是否可以尝试清除下面链接中提到的所有高速缓存:

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide_ccs/ccs_faqs.html#i-want-to-restart-code-composer-studio-with-a-fresh-environment-how-do-i-do-this

    并完成删除 workspace_ccstheia 文件夹。 然后重启 CCS 并尝试从工程向导或 Resource Explorer 导入一些示例工程。 该文件应转至默认  workspace_ccstheia 文件夹。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Goti IT。 解决方案不使用工作区(与文件夹不同)

      ~一个工作区的打开频率小于 wrokspace 文件中导入或创建的新工程的位置、但不会在工作区文件夹中打开该工程:即使新工程已添加到当前打开的工作区文件中、也会在 μ s/workspace_thea 中创建该工程文件夹。

    不再只是打开一个文件夹、而不包含任何工作区文件(可能包含多个工程子文件夹)、新添加的工程会按预期在当前文件夹中创建。

    工作空间概念有点混乱、不需要好的东西。