This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-XDS110:从 CCS12更新到 CCS20、现在调试器间歇性地工作

Guru**** 2895600 points

Other Parts Discussed in Thread: LP-XDS110, LAUNCHXL-F280039C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1487913/lp-xds110-update-from-ccs12-to-ccs20-now-debugger-works-intermittently

器件型号:LP-XDS110
主题中讨论的其他器件: LAUNCHXL-F280039C

工具与软件:

我尝试在项目上从使用 CCS12升级到使用 CCS20、但遇到了奇怪的调试错误。  似乎每次要调试时我都需要对器件进行下电上电、并确保在其他系统通电之前先从调试器连接3V3。 对于 CCS 20、我需要在刷写之前启动程序、否则会出现错误。

我正在使用 Launchpad XDS110调试器、该调试器已经在我看来工作了2年了、现在用于刷写和调试电路板。  我必须升级固件才能将其与 CCS20配合使用、现在我看到了即使与 CCS12配合使用也会出现错误。  

CCS 20错误:

德州仪器(TI) XDS110 USB 调试 Probe_0/IcePick_C_0连接到目标时出现错误:(错误-2131 @ 0x0)无法访问器件寄存器。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电、并/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、降低 TCLK)。 (仿真软件包20.1.0.3372)

CCS 12错误:

(错误-2131 @ 0x0)
无法访问器件寄存器。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电、并/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、降低 TCLK)。
(仿真软件包9.12.0.00150)

我在 Ubuntu 24.04上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shane、您好!

    将哪些 LaunchPad 与 LP-XDS110配合使用? 您更新到的具体 CCS 20版本是什么?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在使用 LAUNCHXL-F280039C 板载 XDS110调试器刷写具有 F280039C 芯片的定制板。

    CCS v20.1.0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、那么您实际上不是使用 LP-XDS110 、而是将 F280039C LP 的集成 XDS110作为定制电路板的外部探针。

    如果将 XDS110的固件回滚到 CCS 12.8 (3.0.32)随附的固件、CCS 12.8是否再次正常运行?

    请参阅以下文档中有关手动更新固件的部分:

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__ALFqIj4dX6S.TZRERoSphA__xdsdebugprobes__FUz-xrs__LATEST

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您的提示。  我不知道 LP-XDS110 是否存在、它看起来是我的完美解决方案、而不是使用 Launchpad 开发套件调试器。  

    我将尝试更新 Launchpad 调试器上的固件、看看这样是否有用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="578703" url="~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1487913/lp-xds110-update-from-ccs12-to-ccs20-now-debugger-works-intermittently/5715612 #5715612"]我将尝试更新 Launchpad 调试器上的固件、看看这是否有帮助。

    谢谢。 请注意、您实际上会将固件降级到仍能与 CCS 12.8兼容的较旧版本。 我相信 CCS 20附带(并且至少需要) 3.0.0.36。