This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:子目录中的项目只在导入后被识别一次

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1489427/codecomposer-project-in-subdirectory-is-only-recognized-once-after-import

器件型号:CODECOMPOSER

工具与软件:

您好!

我´m 切换到 CCS 20.01.0.6 (Theia)、以前一直使用 CCS 12.8.1。 我的工程有一个包含一般信息的目录、然后是与 CCS 工程所在的目录具有相同名称的 subdir。 例如 Workspace/MyProject/MyProject。

此结构在 CCS 12及以下版本中已运行多年。 `ve 我搬到 CCS 20 Theia。 我设置我的工作区。 已完成项目并通过导入函数导入项目。 之后每件事情都运行的很完美、但重新启动 CCS 后、项目仍然存在、但未被识别为 CCS 项目。 因此无法进行构建或调试。 在重新导入之后、可以再次构建工程、但只有在您关闭 CCS 之前、此过程才会持续存在。

这不是一个大问题、但可能可以轻松解决的问题?!

谢谢!

此致

Steffen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steffan、您好!

    [quote userid="270546" url="~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1489427/codecomposer-project-in-subdirectory-is-only-recognized-once-after-import 通过导入函数复制项目并导入项目

    导入工程时、您是否选择了复制到工作区文件夹或在原始位置导入的选项?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ki:

    感谢您的答复。

    `ve 我已经将工程复制到工作区、因此我选择了"Import at original location"选项。

    此致

    Steffen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ki:

    `ve 我之前告诉过大家的情况:我选择了"copy into "、因为 CCS 创建了新工作区、但我覆盖了旧工作区并再次导入了所有其他项目。 现在一切都按预期运行。

    谢谢!