This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:CCS 变量重构->重命名函数问题

Guru**** 2890770 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1490754/codecomposer-ccs-variable-refactor--rename-function-issue

器件型号:CODECOMPOSER

工具与软件:

你(们)好  

我最近使用重构函数来更改变量命名。

但它将在工作区中工作。 我可以将其设置为仅在单个项目上工作吗?

TK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    我找到了这些选项、我想知道是否有 Rename in project 选项?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请注意、CCS Eclipse 在支持方面已被弃用。 因此、我们能够提供的支持量将受到限制。

    也就是说、请注意、如果使用"预览"选项、您可以选择要重构的文件。 您只需在项目中选择文件即可具有相同效果。

    谢谢

    Ki