This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:CCS 20.x GUI 的意外功能

Guru**** 2804005 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1474108/codecomposer-unexpected-feature-of-ccs-20-x-gui

器件型号:CODECOMPOSER

工具与软件:

您好!

CCS 20.0.2.5__1.6.2

我有多个调试窗口、例如代码、寄存器和反汇编、重点是寄存器窗口。 如果我使用 F10设置源、则 CCS 会在寄存器窗口面板上弹出重复的编辑器窗口、而不管该文件是否已在编辑器中打开。 这是极其有限的。 请参阅随附的屏幕截图。 这种情况只会发生在焦点不集中在某个开放编辑器上的情况下。

是否有办法控制这种情况并让 CCS 已经重新使用的开放编辑器?

此致、

尤金

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eugene:

    这是我们继承的默认 VS Code 和 Theia IDE 行为。 我们可能会关注的一些问题、比如针对我们的环境进行调整。 我给他打了个记号。 内部 ID 为: CCSNXT-2210。 您可以使用此 ID 请求状态更新。

    谢谢

    Ki  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是非常恼人的行为、并使调试变得痛苦。 您能否提高 CCSNXT-2210 优先级?

    此致、

    尤金

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否提升 CCSNXT-2210 优先级?

    我会尝试的。 我同意你的看法、即目前的行为是不可取的。 但是、可以理解的是、工程部门不愿意将 IDE 更改分支到主 Theia IDE 框架之外、这可能需要时间来使更改处于上游。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ki:

    CCS 已经以不良方向分支形式出现默认的 Theia IDE 行为。 我们在论坛上讨论过它。

    在这种情况下、当用户希望查看多个视图、并像大多数其他调试器一样让这些视图以可预测的方式运行时、默认行为会"干扰" CCS 调试功能。 IHO、这样可以确保立即引起注意、以使 CCS 调试器 GUI 的行为正确。

    此致、

    尤金

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ki:

    最近,我碰巧工作在 VSCode 调试 MS Windows 可执行文件与 GDB。 当我单步执行或单击 BP 时、它的运行方式与 CCS 不同。 首先,它正确地支持像 F10热键。 F11等取决于上下文 HL 源或反汇编。 其次、无论焦点在哪里、它都不会打开多个源文件。 我不确定您为什么说会继承不良的 CCS 行为?

    此致、

    尤金

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不确定您为什么说继承了不良的 CCS 行为?

    这是我与工程部门的讨论得出的理解。 也许他们只是想说这是 Theia IDE 问题、而不是 VS Code。 我需要跟进。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我与工程部门进行了更深入的讨论。 我们将致力于解决这一问题、并在今年秋天大约在 CCS 20.3.0时间范围内对 Theia IDE 进行上游更改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您,当焦点在它上时,添加 F10/F11步骤到反汇编窗口 :-)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢您并在聚焦时在反汇编窗口中添加 F10/F11步骤:-)
     

    我 为此创建了票证 CCSNXT-2215。

    要完全透明、票证是专门将汇编指令插入到 Run 主菜单中、然后使用 ASM 进入/翻转的特定键盘快捷方式。 根据"Disassembly"窗口的实现方式、无法通过 F10/F11对目录窗口上下文敏感。 因此、我所说的是一个折衷方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有。 VSCode 使用不同类型的视图进行反汇编和寄存器。 说实话、只要它不接管已完成单步执行的活动 HL 源文件、CCS 寄存器窗口更佳。 但是、反汇编热键步进对于任何嵌入式调试器都至关重要。

    尤金

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的外部门户问题已得到解决。

    以下是以下的公开链接:

    CCSNXT-2210: https://sir.ext.ti.com/jira/browse/EXT_EP-12190

    CCSNXT-2215: https://sir.ext.ti.com/jira/browse/EXT_EP-12191

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Eugene 和 Ki 让此问题的对话开始。   重复出现的编辑器窗口实际上阻碍了进度。  在等待秋季 CCS 20.3.0 发布日期之前、是否有可以使用的解决方案或权变措施?  我使用的是 CCS 版本:20.0.2.5__1.6.2、是否存在在 20.3.0之前发布的版本或补丁?

    - mjkottman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将告知工程人员对此问题的其他兴趣。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eugene:

    启用"如果打开则显示"首选项以禁用打开新编辑器窗口。  我们将在下一个版本中默认启用此选项。

    此致、
    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    这不奏效。 仍在活动组中打开第二个编辑器。 我尝试了添加

    "workbench.editor.revealIfOpen":true

    导入到工作区并在 CCS GUI 中进行检查。 运气差。

    即使它起作用、也要考虑文件的用例 未打开 . 会的 在活动组中打开新文件 当该活动组为"Registers"时、我们又回到了同一个问题。 即、不应将"Registers"窗口视为打开任何源文件的组。

    此致、

    尤金

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eugen:

     寄存器窗口停靠在编辑器区域后、无法以不同的方式处理它。 如果文件尚未打开、则将使用活动编辑器组打开该文件。

    此致、
    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    是的、这是 CCS Theia 存在的问题之一。 VSCode 不是这样、但寄存器窗口的实现方式不同。

    因此、应该采取一些措施。 我在使用过的任何其他调试器中都没有看到这种行为。  最后、CCS GUI 应该会帮助开发人员、而不是提供一系列权变措施或怪异行为。  

    此致、

    尤金