This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:CCS20.1.0的功能请求-通过拖动到 CCS 来添加链接的文件

Guru**** 2885260 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1492367/codecomposer-feature-request-for-ccs20-1-0---add-linked-file-through-dragging-into-ccs

器件型号:CODECOMPOSER

工具与软件:

在 CCS20中、添加链接文件比在 CCS12中复杂一些、在 CCS12中、只需将文件拖动到 CCS 中并选择"link"来将文件添加为链接文件、但在 CCS20中、需要使用"add file"菜单并逐一输入文件路径和名称。 是否可以通过拖动(如 CCS12)来添加功能以添加链接文件?

此致、

沭阳县

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 沭阳

    目前没有实施这种支助的计划。  添加文件/文件夹...  当您浏览要链接的文件或扩展变量时、可通过 File (文件)顶部菜单访问的对话框支持多选。

    Baltasar