This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:CCS 20.1.0中不支持系统工程的 system.xml 编辑器

Guru**** 2886930 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1492982/codecomposer-system-xml-editor-for-a-system-project-not-supported-in-ccs-20-1-0

器件型号:CODECOMPOSER

工具与软件:

您好!

我尝试将一个多核系统工程迁移到 最新的 CCS 版本(20.1.0)、但它仅显示 原始 xml 格式的系统设置文件(system.xml) 、这与具有专用编辑器的旧版本不同、如下图所示。

我是否需要 为此功能安装扩展?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Khalil:

    此功能位于路线图中、目前用于编辑当前解决方案的 system.xml 文件。

    此致、
    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    感谢您的答复和澄清。

    我还注意到、在新的 CCS 中:

    - 在"Watch"窗口中没有显示变量地址的选项

    -与旧的 CCS 不同,枚举不是在监视窗口中解释的,而只是显示为整数(转换它们似乎不起作用,即使它只是 C 代码)

    -内存浏览器不查找变量(数据),只能与函数(程序)一起使用

    此致、

    Khalil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Khalil:

    - 在"Watch"窗口中没有显示变量地址的选项

    >>此版本将在下一个版本 v20.1.1中提供。

    -与旧的 CCS 不同,枚举不是在监视窗口中解释的,而只是显示为整数(转换它们似乎不起作用,即使它只是 C 代码)

    >>这是路线图。

    -内存浏览器不查找变量(数据),只能与函数(程序)一起使用   

    >>是否尝试输入"&variable"?

    此致、
    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    感谢您的更新!

    是的、它可以使用&符号、我之前只是在旧版 CCS 的"Expressions"选项卡中做"View Memory"、新版本中没有、因此我没意识到需要添加&符号。

    此外、 能够选择这两个 CPU 来执行"CPU Reset"也很不错。 在新的 CCS 中、我一次只能选择一个 CPU。 非常感谢

    此致、

    Khalil