This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:基于 Theia 的 CCS 创建新项目向导中的 TMS320F280x 支持

Guru**** 2895190 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2808, SPRC191, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1491723/codecomposer-tms320f280x-support-in-theia-based-ccs-create-new-project-wizard

器件型号:CODECOMPOSER
主题中讨论的其他器件:TMS320F2808SPRC191C2000WARE

工具与软件:

我已使用 CC20.1.0  来导入在 CCS 12.8.1中创建且 成功使用 TMS320F2808的工程-该工程  在"Properties"->"General"中列为"Device variant"。

不过、我很难使用 CCS v20.1.0中的"创建新项目向导"来为 TMS320F2808创建新项目。  在项目向导的第一步中、我似乎不能找到 TMS320F2808作为器件列出。 似乎未列出任何 TMS320F280x 器件。

如何 使用 F280x 设备并使用 CCS 20.1.0创建*new*项目?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven、您好。

    我认为示例项目需要在以下位置找到外部器件支持: https://www.ti.com/tool/SPRC191

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个很好的建议、但没有解决方案。 我已在默认位置安装了 SPRC191。 创建新项目向导内 TMS320F2808的可用性看起来没有改变。

    (我还注意到 SPRC 仅提供.exe 版本、因此无论如何都不会在 macOS 或 Linux 机器上有用-我看到 macOS 和 Windows 上的问题-没有尝试 Linux)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven、您好。

    似乎这些器件被排除在新 CCS 20的器件映射之外。 我将咨询我们的 CCS 团队以了解这是否在他们要纳入的路线图上、以及他们的建议是什么。 目前、最好使用 LTS CCS v12继续开发

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我在 CCS v12中创建一个工程、我可以将其导入到 CCS20.1中、并且可以正常运行-构建调试程序、即使安全密码设置处于活动状态也是如此。

    您是否认为这 是 Fluke 和 CCS20并未正式支持 TMS320F280x 部件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven、您好。

    这不是 Fluke、CCS v20向后兼容 CCS v12应用中创建的项目。 只是 F280x 器件是较旧的器件、不出现在器件映射中。 较新的 C2000器件在构建测试中被优先考虑、尤其是我们的 C2000Ware SDK 当前支持的器件

    此致、

    Peter