This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138:关于电流共享的限制

Guru**** 2808495 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1492200/ucd3138-a-quenstion-about-current-share

器件型号:UCD3138

工具与软件:

ch1:来自一个模块的输入电流1 ch2:来自另一个模块的输入电流2 ch3:debug_io ch4:Vout

在  斜升的状态机中、启用电流共享功能时 DEBUG_IO 将变为高电平。 输出电压将是冲击。  原因是  启用了 FeCtrl0Regs.EADCDAC.bit.DAC_DITHER_EN 的寄存器。 如何解决该问题? 为什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Liwei、

    您使用什么拓扑? 还有什么是  debug_io 是什么? 这是在启用电流共享时开启的信号吗?  

    "输出电压将会受到冲击。" 您能否详细说明这一说法? 这是否意味着 Vout 短路?

    我不了解  FeCtrl0Regs.EADCDAC.bit.DAC_DITHER_EN 寄存器是如何导致此问题的。 启用该寄存器只是意味着您要启用前端抖动。 是否不想使用抖动?

    此致、

    Jonathan Wong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan Wong:

       TE 拓扑为 HSFB。 DEBUG_IO 信号用于调试、在 IDLE 状态下为低电平、当电流共享启用时将变为高电平。 您可以看到这样的图片: 当 DEBUG_IO 变为高电平时、输出将变为低电平。  

      有。 我想使用抖动功能来进行电流共享。  由于电源的输出阻抗可低至几毫欧;输出电压的极小变化将导致输出电流发生重大变化。 因此、需要打开 DAC 抖动特性。

      我是指 电流共享函数的 LLC 固件。 我不知道为什么启用抖动功能后输出电压会下降。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Liwei、

    是的、我认为抖动是需要包含的一个重要特性。 但是、在您最初的帖子中、您说"原因是  FeCtrl0Regs.EADCDAC.bit.DAC_DITHER_EN 的寄存器已启用。" 为什么您认为该寄存器是导致电流共享问题的原因?

    您能否分享:

    • 详细信息
    • 电流共享代码片段
    • 压降幅度(示波器显示8V 输出端的压降为~1V。 请确认实际值)
    • 电流共享压降幅度(示波器显示2.5A 输出上的压降为~2.5A。 请确认实际值)
      • 在压降期间是否看到负电流?

    您也可以尝试使用在两种电流共享禁用-->电流共享启用之间的转换过程中出现在状态机中的调试信号。 然后、我们可以看到 UCD 执行电流共享代码需要多长时间。  

    此致、

    Jonathan Wong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan Wong:

        我已经找到问题的原因。非常感谢您!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Liwei、

    欢迎您的系统正常工作。 我可以问一下问题的解决方案是什么吗?

    此致、

    Jonathan Wong