This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XDS110ISO-EVM:XDS110调试错误

Guru**** 2891410 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1493559/xds110iso-evm-xds110-debug-error

器件型号:XDS110ISO-EVM
主题中讨论的其他器件:TM4C1294NCPDT

工具与软件:

你(们)好。

 我正在使用 TM4C1294NCPDT 控制器和 XDS110调试探针。 我经常会 在与目标连接时遇到 此错误。 使用调试器时将弹出以下对话框。 我无法持续进行调试。

请给我的解决方案,以避免这种 erreo。 如果我为了避免这种情况而更改 hradware 或软件? 否则、我将为该问题添加保护电路。 请引导我。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="542829" url="~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1493559/xds110iso-evm-xds110-debug-error "]

     我正在使用 TM4C1294NCPDT 控制器和 XDS110调试探针。 我经常会 在与目标连接时遇到 此错误。 使用调试器时将弹出以下对话框。 我无法持续进行调试。

    [报价]

    您好!

     它显示的误差时间百分比是多少? 从您的描述中我的理解是、它有时会起作用、对吗?

     您的目标器件是 TM4C129、并且您在定制电路板上使用的是外部 XDS110调试探针。 这是正确的理解吗?

     如果有的话、可以在另一个定制电路板上尝试使用 XDS110调试探针吗? 结果如何? 这是为了确保不是一次性问题。  

     可以在 LaunchPad 上尝试 XDS110调试探针吗? 结果如何? 如果在 LaunchPad 上使用 XDS110、但从未出现相同的错误、则可能是定制板上的板级问题、尤其是对于 JTAG 接口。

     在 CCS 中、您可以进行测试连接。 结果如何?

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     它显示的误差时间百分比是多少?  

    30%

    从您的描述中我的理解是、它有时会起作用、对吗?

    是的、控制器状态良好但无法调试、这种情况随机出现。

     您的目标器件是 TM4C129、并且您在定制电路板上使用的是外部 XDS110调试探针。 这是正确的理解吗?

    如果有的话、可以在另一个定制电路板上尝试使用 XDS110调试探针吗?结果如何?  

    是的、我试过。 它的 工作状态良好。

    可以在 LaunchPad 上尝试 XDS110调试探针吗?  结果如何?  

    是的、我试过。 它的 工作状态良好。

    此连接信息的格式也正确。

    感谢您的指导。

    实际上、这个问题随机出现、微控制器状态良好。 一旦我重新设计调试连接器(放置在我们的定制 PCB 中)、有时会进行调试。

    我的问题是、不调试问题的原因是什么? 如果你 对此有任何想法,请推荐!.

    提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="542829" url="~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1493559/xds110iso-evm-xds110-debug-error/5743686 #5743686"]

    如果有的话、可以在另一个定制电路板上尝试使用 XDS110调试探针吗?结果如何?  

    是的、我试过。 它的 工作状态良好。

    [/报价][报价用户 id="542829" url="~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1493559/xds110iso-evm-xds110-debug-error/5743686 #5743686"]

    可以在 LaunchPad 上尝试 XDS110调试探针吗?  结果如何?  

    是的、我试过。 它的 工作状态良好。

    [/报价][报价用户 id="542829" url="~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1493559/xds110iso-evm-xds110-debug-error/5743686 #5743686"]

    实际上、这个问题随机出现、微控制器状态良好。 一旦我重新设计调试连接器(放置在我们的定制 PCB 中)、有时会进行调试。

    我的问题是、不调试问题的原因是什么? 如果你 对此有任何想法,请推荐!.

    [报价]

    您在此处说其他板可以正常工作。 它只是一个存在随机调试问题的电路板。 在这种情况下、可能是板级问题。 您可能需要检查器件焊接是否良好。  

    另请遵循此应用手册的第6部分、以调试 JTAG 故障。  

    《通过 JTAG 接口使用 TM4C12x 器件》

    如果问题仍然存在、您也可以进行 ABA 交换测试。  

    • A-B-A  交换方法
      (1)拆下可疑部件( A )。
      (2)更换可疑部件( A )、带有已知良好的组件( B )并检查原主板现在是否正常工作。
      (3)安装可疑部件( A )连接到已知良好的电路板、然后查看是否在正常电路板上出现相同的故障。

    步骤3很重要、因为它可以帮助我们排除问题是由系统问题或良好电路板上多个轻微损坏元件相互作用引起的任何可能性。