This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:CCS 20中的波特率在与 CCS 12的比较中受到限制

Guru**** 2886930 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1495186/codecomposer-baud-rate-in-ccs-20-limited-in-comparision-to-ccs-12

器件型号:CODECOMPOSER

工具与软件:

您好!

使用 CCS 20中的串行控制台时、可用波特率是一组固定的条目、缺少1兆波特以上的条目。 在 CCS 12中可以输入波特率、有更多的可用条目。

我们目前正在将用于 CCS 12的项目使用3兆波特。
是否可以添加单个条目?

谢谢、此致、
Oliver

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oliver:

    我已经创建一个票证以允许串行控制台视图的自定义波特率。

    此致、
    Patrick